查看: 1718  |  回复: 2
【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
dcr0530
12
主题
1
回复
发表于2020-08-26 17:36:51 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,

说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。

主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。

所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。

至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。

然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底层无需关心。

当然用C的系统框架或者HAL,arduino基本上也比较简单,同学们可以尝试


再说一下EDA,以前学的某D,第一安装文件很大,版本跨度大16 18 19 20好像都出来。设置也很麻烦。得知EDA出来就一直用EDA,还有一个很好的功能就是版本管理,比如修改电

路图,做BEAT版本。比起原来需要先CV保存好,不知道要好多少。另外还有一个很好的功能就是工程在云端,前些天旧电脑说挂就挂,以为之前画的板子都要随风而去了,结果EDA让

我开心了,因为工程一个没丢。


最后给自己打个小广告,喜欢玩LUA,4G,8266的同学可以一起交流,个人水平一般般



最最后附上作品链接 

https://oshwhub.com/wobudongxue/jian-yi-yun-cha-zuo



 

 

EC空城
0
主题
6
回复
发表于2020-08-26 17:54:45   |  显示全部楼层
2#
应邀而来,捧捧场子