查看: 4663  |  回复: 7
STC15单片机学习笔记(4)详解IO口
羽过天晴
5
主题
9
回复
发表于2020-09-04 23:26:10 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1qV411U7z1

 

 

只看官方手册的文字描述,对于理解IO口模式还是一头雾水。(UP喜欢看图,不喜欢看字,下面看图解。)

 


1、图中元件介绍

①非门

 



上图元件为非门,即输入端写1输出0,输入端写0输出1。(输入输出相反)

②或门

 

上图元件为或门,有1输出1,同0才输出0。(即输入端有一个为1就输出1,输入端都为0才输出0)

 

 

③P-MOS管

 

注意上图中输入端有个小圆圈(N-MOS管输入端没有小圆圈),P-MOS管输入端为0时,相当于阀门打开,电流可以流通。P-MOS管输入端为0时,相当于阀门关闭,电流无法流通。

③N-MOS管

注意上图中输入端没有个小圆圈(P-MOS管输入端有小圆圈),N-MOS管输入端为1时,相当于阀门打开,电流可以流通。N-MOS管输入端为0时,相当于阀门关闭,电流无法流通。

一、准双向口模式

 

如上图所示,当单片机内部写0时三个P-MOS都关闭,电流无法流下来(图中打×的三个是P-MOS管),N-MOS管导通(图中打√的是N-MOS管),相当于外部端口引脚直接接地,外部引脚输出0。

 

 

如上图所示,当单片机内部写1时,一个P-MOS(强)关闭,电流无法流下来;N-MOS管关闭,电流也无法流下来;另外两个,一个为P-MOS(极弱),一个为P-MOS(弱)均导通,相当于端口直接VCC。

      总结,准双向口,当输出1时,内部两个P-MOS管工作,分别为P-MOS(弱)、P-MOS(极弱)工作,P-MOS(强)不工作,外部端口驱动能力相较与强推挽输出较弱(强推挽输出P-MOS也工作所以驱动能力强)。切记端口不能直接接5V,从上图可以看出,直接接5V没有限流电阻的话,电流直接通过N-MOS管流向地,容易把N-MOS管烧坏


二、强推挽输出模式

 

如上图所示,当单片机内部写0时P-MOS关闭,电流无法流下来(图中打×是P-MOS管),N-MOS管导通(图中打√的是N-MOS管),相当于外部端口引脚直接接地,外部引脚输出0。

 

如上图所示,当单片机内部写1时N-MOS关闭,电流无法流下来(图中打×是N-MOS管),P-MOS管导通(图中打√的是P-MOS管),相当于外部端口引脚直接电源VCC,外部引脚输出1。

      总结,强推挽输出,当输出1时,内部P-MOS(强)管工作,驱动能力强。切记端口不能直接接5V,从上图可以看出,直接接5V没有限流电阻的话,电流直接通过N-MOS管流向地,容易把N-MOS管烧坏。


三、高阻输入

 

如上图所示,当外部写0时,内部经过两个反相器,接收到0。

 

如上图所示,当外部写1时,内部经过两个反相器,接收到1。

     总结,高阻输入模式,无法作为输出使用,从图中就可以看出,内部根本没有写0或写1的数据锁存口。

四、开漏输出

 

如上图所示,当单片机内部写0时N-MOS管导通(图中打√的是N-MOS管),相当于外部端口引脚直接接地,外部引脚输出0。

 

如上图所示,当单片机内部写1时N-MOS管关闭(图中打×的是N-MOS管),外部端口无法确定状态需加上拉电阻(如下图所示)

 

如上图所示,当单片机内部写1时N-MOS管关闭(图中打×的是N-MOS管),外部端口因加上拉电阻,可以确定为1,可以读外部状态或对外输出高电平。


羽过天晴
5
主题
9
回复
发表于2020-09-18 09:41:10   |  显示全部楼层
5#
发表于2020-09-11 15:34:14  4# 这两处是不是错了
不好意思,我也是业余时间做,谢谢
羽过天晴
5
主题
9
回复
发表于2020-09-18 09:47:49   |  显示全部楼层
6#
羽过天晴 发表于2020-09-18 09:41:10  5# 不好意思,我也是业余时间做,谢谢
https://www.bilibili.com/read/cv7409078  我主要在B站发帖,你可以看看这个
羽过天晴
5
主题
9
回复
发表于2020-09-18 09:48:21   |  显示全部楼层
7#
羽过天晴 发表于2020-09-18 09:47:49  6# https://www.bilibili.com/read/cv7409078我主要在B站发帖,你可以看看这个
也是业余时间弄弄,有错误的地方还请见谅