查看:
972
|
回复:
0
|
GPS定位器芯片 100V转5V3A 惠海半导体H6203
|
|
发表于2020-09-05 14:31:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
GPS定位器芯片 GPS定位器IC 85V90V100V110V120V转5V3A 惠海半导体H6203 东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对GPS定位器,提供内置150VMOS,宽压8-120V输入,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6203。 【惠海半导体H6203概述】 惠海半导体H6203是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压MOS。 惠海半导体H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 惠海半导体H6203采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 惠海半导体H6203具有优异的母线电压调整率和负载调整率。 【惠海半导体H6201特点】 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从5V到30V可调 支持输出 12V/2A,5V/1.5A 高效率:可高达 98% 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置限流保护 带线损补偿,空载带载电压一致性高 高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高 带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题 外围简洁,有效缩减外围布板体积 【惠海半导体H6203应用】 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车LED照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电 惠海半导体H6203 GPS防盗芯片 GPS防盗IC 85V90V100V110V120V转5V2A
|
|