查看:
944
|
回复:
0
|
电动车仪表仪器供电IC 100V转5V2A 惠海半导体H6205
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-05 17:28:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
惠海半导体H6205 100V降压芯片 100V降压IC 电动车/电瓶车/滑板车仪表仪器供电芯片方案 100V转5V2A 东莞惠海半导体有限公司专业从事DC-DC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对电动车仪表仪器,提供内置100V MOS,宽压8-85V输入,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压供电芯片H6205。 【惠海半导体H6205概述】 惠海半导体H6205是支持宽电压8-85V输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置100V-17A的高压MOS。 惠海半导体H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 惠海半导体H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 惠海半导体H6205具有优异的母线电压调整率和负载调整率。 【惠海半导体H6205特点】 宽输入电压范围:8V~85V 输出电压从4V到30V可调 支持输出 12V/2A,5V/3A 高效率:可高达 98% 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置限流保护 带线损补偿,空载带载电压一致性高 高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高 带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题 外围简洁,有效缩减外围布板体积 【惠海半导体H6205应用】 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车LED照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电 电动车/电瓶车/滑板车仪表仪器供电芯片 85V90V100V转5V2A 惠海半导体H6205
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|