查看: 1468  |  回复: 3
8-120V降压5V电动车车充稳压芯片 惠海半导体H6201

主题

回复
发表于2020-09-09 14:04:39 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

8-120V降压5V2A电动车车充稳压IC 100V车充芯片 惠海半导体H6201




东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车车充市场,专业研发、生产、销售高电压超低待机功耗8-120V输入的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对电动车USB手机充电器市场推出150V耐压的降压恒压芯片H6201。




【80V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A


【85V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A


【90V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A


【100V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A


【110V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A


【120V降压IC芯片】80V85V90V100V110V120V 转 5V2A 12V3A




惠海半导体H6201特点:


宽输入电压范围:8V~150V


输出电压从5V到30V可调


支持输出大电流输出10A


外置MOS


SOP8封装


工作频率:140KHz


内置过温保护


内置软启动


内置输出短路保护


高效率:可高达 98%


低待机功耗、高效率、低纹波


同时支持输出恒压和输出恒流功能


优异的母线电压调整率和负载调整率




惠海半导体H6201应用:


车充、电池充电


恒压源


电动汽车、电动自行车、电瓶车


扭扭车、卡车


电动车转换器




12-100V转5V电动车车充降压恒压IC 惠海半导体H6201

 


主题

回复
发表于2020-11-25 17:24:17   |  显示全部楼层
2#
80V 85V 100V 120V 降压恒压芯片

主题

回复
发表于2020-12-07 13:36:15   |  显示全部楼层
3#
 

主题

回复
发表于2020-12-16 14:34:02   |  显示全部楼层
4#
100V 120V降压恒压芯片