查看: 1586  |  回复: 1
H5521L惠海LED汽车灯芯片同步整流高精度100V5A
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复
发表于2020-09-10 10:52:46 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

H5521L惠海半导体 LED汽车灯芯片 高性能车灯IC 同步整流 高精度 100V耐压 大电流5A




东莞市惠海半导体有限公司专业提供高性能、高性价比、具有智能温度保护,DC-DC宽电压5-100V输入的LED电动车灯驱动IC、汽车大灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC等。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪等专业低压灯行业10余年,对低压灯、车灯市场有着深入的了解,经验丰富,量产成熟,实力雄厚,可以做月结,免费提供技术支持,可提供整套量产成熟方案,可以帮忙画板。




芯片概述:


H5521L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5521L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。


H5521L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。


H5521L采用SOT23-6L封装,可以搭配我司系列MOS器件做大电流输出的驱动器。




惠海H5521L芯片特点:


宽压8V-100V输入范围


典型的130KHz开关频率


高效率:可达95%以上


输出电流可高达5A (据外挂MOS散热决定)


内置智能温度保护,高温掉电流


内置5.5V稳压管


平均电流工作模式


SOT23-6L封装




芯片应用:


直流或交流输入LED驱动器


RGB背光LED驱动


电动自行车照明


大功率LED照明


汽车照明等




H5521L惠海半导体 LED恒流驱动车灯芯片 高性能车灯IC 同步整流 高效率 8-100V输入 大电流5A


 

QQ3007461765 TEL15889768528
电子工程
0
主题
4
回复
发表于2022-05-09 15:52:42   |  显示全部楼层
2#
你好,是否可以发资料过来看看呢?谢谢