查看:
878
|
回复:
0
|
使用NVRAM的简单解决方案
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-09-14 16:08:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
许多供应商提供专为NVRAM使用的现成文件系统软件。除非要求某些专门功能,否则开发人员自行设计在经济上会所产生的问题。数据结构的存储主要是针对特定应用程序的,因此将进一步解决。本文芯片存储器供应商宇芯电子介绍关于使用NVRAM的简单解决方案。 非易失性使用普通的易失RAM很简单。上电时必须将其初始化为一个已知值,然后可以根据需要对其进行写入和读取。借助NV-SRAM,面临两个新挑战: •开机时,软件需要识别NVRAM是否已初始化,如果尚未初始化,请执行该初始化。 •数据的完整性,尤其是断电一段时间后,需要进行验证。 NVRAM初始化 首次启动NVRAM时,就像普通RAM一样,它包含不确定的数据,需要初始化。在随后的情况下,软件需要识别NVRAM已初始化,并且不会覆盖此保存的数据。 进行这种识别的最简单方法是使用签名,该签名只是可以快速识别的字节序列,不能随机出现。这种理想是不可能的,因为任何字节序列(无论多长)都可能随机发生。只是最大程度地减少这种可能性,同时仍然使检查变得快捷容易。如果签名只有4个字节,则随机发生签名的可能性为40亿比1。对于几乎所有可以想象的应用程序来说已经足够了。并且可以快速检查32位值。 通过仔细选择签名值便可以减少意外发生的机会。一个连续的数字序列(例如1、2、3、4)比“随机”感觉不太可能。毕竟最后一次是什么时候产生连续的数字序列的?当然这种序列与其他序列一样可能或不太可能。但是通过考虑内存的工作方式,特定序列的可能性可能会增加。首次开机时的内存可能具有哪些值?大致有四种可能性: 1、完全随机 2、全零 3、所有的 4、一些反映芯片架构的规则模式(例如交替的1和0) 如果为(1),那么任何签名都会给我们40亿比1的机会。其他任何一个都可以通过使用正确的签名来检测。可能的情况如下:0x00、0xff,0xaa,0x55。这应该覆盖所有(2),(3)和(4),但仍仅为32位。 初始化序列需要谨慎。设置有效数据,然后将签名初始化为过程中的最后一件事是至关重要的。 非易失性NV-SRAM完整性 当然,使用签名并不能保证数据的完整性。使用校验和或CRC进行错误检查,甚至使用数据自校正机制都是明智的。 使用NVRAM进行系统启动 当使用NVRAM时,启动逻辑需要容纳签名验证和数据完整性检查: 结论 在嵌入式设计中使用NVRAM很简单,但是确实需要按此处所述小心地适应其功能。使用全局签名和错误检查的方法适用于许多应用程序。对于非常大的数据库,单独检查每个数据块可能会更有效率。使用C ++对应用程序代码开发人员隐藏NVRAM管理,从而最大程度地减少程序员错误的可能性,也可能是值得的。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|