查看: 17076
回复: 39
商城就这么喜欢在快递上玩taolu?
江南明月
1
主题
5
回复
发表于2020-09-25 14:04:22 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如果立创太穷发不起优惠可以少发,但是用快递费来玩taolu真的超恶心

 

未使用优惠的情况下,有中通和跨越速递

 

使用了优惠券只剩下顺丰和EMS

FlyingPig
16
主题
70
回复
发表于2020-09-28 12:16:57   |  显示全部楼层
6#
发表于2020-09-25 14:58:59  3# 您好,很抱歉给您带来不愉快的购物体验。我这边刚刚测试了是没有问题的,详情请查看截图。麻烦您提交订单看看是不是分仓发货的,...

只如楼上所说,淘宝上很多卖家三通一达的快递协议价也就3块钱左右。立创这么大平台,不可能才谈到这个价格。“快递费我们只是代收”感觉不太可能。不包邮就算了,快递费就别赚大家的了。顺丰经济快递以前到厦门都是12元,现在变20了,你们还能把价格越谈越高了?

看看这个:SF1031370076353,顺丰单号上显示5.8kg,官网上查是58元,你们有协议价估计就30多,收我74元快递费。订单上显示毛重:8.883708 KG,实际上为5.8kg,多算了3kg(这个单还分了两个地方发货,我买500个一整盘的,有13个从江苏仓发的货,这部分快递也要我来承担,我都没追究拆包的问题,13个我要来干啥又不能上机。)

刚才我把这个单原封不动又试买了一次,快递费变成84了,还不到一个月,又涨了10元!同样的东西同样的快递,这又怎么解释?(订单编号:SO2009216100)

淘宝上那些卖螺丝、五金件的,满2块钱就包邮,真不知他们是怎么赚qian的。



FlyingPig
16
主题
70
回复
发表于2020-10-12 15:28:06   |  显示全部楼层
12#
发表于2020-10-09 13:49:49  10# 您好,非常抱歉给你带来不愉快的购物体验,关于这个订单SO2009216100是分仓发货的,已经与仓库核对,实际重量就是8...

第1,分仓发货多出来的邮费不应该让客户承担。分仓的只是13个TVS管,10几克重,如果你们深圳仓有货,这个完全可以一起发货不会增加费用。

第2,这个单,重量是5.8kg,顺丰公众号上是可以查到的。

第3,就算分仓的那10几克也算我1公斤邮费,那也才6.8kg,也还是多收了2公斤。不要连邮费都想着赚客户的。

第4,你说实际就是8.8kg,我真的很怀疑你们就算的这么精准?这重量可是下单时系统自动算出来的,不是称出来的。

好了,废话少说,实际重量见下图吧:

 

FlyingPig
16
主题
70
回复
发表于2020-10-13 09:32:03   |  显示全部楼层
15#
发表于2020-10-12 18:04:29  13# 针对快递费问题我在这里做下梳理,很欢迎大家就事论事的交流,越是观点不同越利于创新,第一、我们特别希望所有订单都能包邮,之...

全都包邮肯定不现实,有的人买几个电阻也让你包邮,的确是无论谁出钱,都实属严重的社会资源浪费。但是其实你们可以满xx元包邮,比如满3000包中通,满5000包顺丰。其它平台基本上都是这样。

以前立创真的不错,希望能越做越好,但近一年立创退步很大:

缺货率很高,订货要一两个月。

库存数量显示也去掉了。

左边导航栏也去掉了,弄个悬浮的,每次重选都要再一级级展开

京东快递也去掉了。邮费也变高了。

FlyingPig
16
主题
70
回复
发表于2021-06-07 17:36:58   |  显示全部楼层
28#
发表于2021-06-02 19:25:03  27# 编号C558452就不能选中通,能不能选中通有什么规律?
经测试C558452是可以选中通的。你应该是加上这个后超了2000元。超2000元就不能选了,说是中通最多只能保价2000
FlyingPig
16
主题
70
回复
发表于2021-06-21 12:51:45   |  显示全部楼层
38#
淘宝上的深圳优信电子,销售量应该还比不上立创,但他2块钱东西都全国包邮,他是怎么做到的。同样是在深圳,立创不去学习一下?
该帖子被设置为不允许回复

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部