查看:
1871
|
回复:
2
|
SLM27211CA-DG 120V 4A 高压边驱动芯片 代替UCC27211
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2020-10-19 15:04:58
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SLM27211 120-V Boot, 4-A Peak, High-Frequency High-Side and Low-Side Driver
SLM27211是一种高频N通道MOSFET驱动器包含一个120V 的自举二极管,低匹配延迟时间2ns. 高低边欠压锁定保护。 应用 : * 针对电信,数据通信和商用的电源 * 半桥和全桥转换器 * 推挽转换器 * 高电压同步降压转换器 * 两开关正激式转换器 * 有源箝位正激式转换器 * D 类音频放大器 说明: SLM27211 驱动器是基于广受欢迎的 峰值输出上拉和下拉电流已经被提高 至 4A 拉电流和 4A 灌电流 因此可以在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET 并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。这些输入与电源电压无关,并且具有 17V 的最大额定值 典型运用电路:
Sanlik13651414132
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2020-11-11 18:01:48
|
显示全部楼层
2#
需要了解详细参数的 深力科电子1365141413 2
Sanlik13651414132
|
TR8808
66
主题
47
回复 |
发表于2020-11-11 18:35:15
|
显示全部楼层
3#
MP18021 UCC27211 的代替品,兼容MP18021 UCC27211 有需要的客户可以来索样
Sanlik13651414132
|
|