查看: 5863  |  回复: 2
推荐几款直流有刷电机驱动芯片,最后一款AS4950性价比很高哟!
SingleYork
6
主题
111
回复
发表于2020-10-29 11:54:52 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

大家好,我是『芯知识学堂』的SingleYork,今天笔者要给大家分享几款直流无刷电机的H桥驱动芯片,最后一款AS4950性价比真的很不错。

一说到电机,相信大家并不陌生,因为,电机在我们生活中几乎是随处可见了,比如,下面这几种应用场景:


 


电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。


 


电机驱动芯片采用标准的TTL逻辑电平信号控制,具有两个使能控制端,在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,有一个逻辑电源输入端,是内部逻辑电路在低压工作;可以外接检测电阻,将变化率反馈给控制电路。


 


市面上的H桥直流有刷电机驱动芯片种类繁多,比较具有代表性并且性价比也还不错的有ALLEGRO(美国埃戈罗)的A4950、TI(德州仪器)的DRV8870,这两款都是国外的产品,据说最近缺货比较厉害。另外一款就是咱们今天的主角AS4950,这是一款性能优越的国产直流有刷电机驱动芯片,针对A4950和DRV8870而设计。

 

废话不多说,先来看下这几款电机驱动的参数吧。


1、 A4950


特性:

Ø  独立的H桥电机,可驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载

Ø  低RDS(on)输出,电阻为600mΩØ  8V至40V宽工作电压范围

Ø  3.5A峰值电流驱动能力

Ø  过流保护(OCP)

Ø  低功耗待机模式

Ø  可调PWM电流限制

Ø  同步整流

Ø  内部欠压锁定(UVLO)

Ø  交叉电流保护

Ø  A4950K通过AEC-Q100 1级认证

Ø  商业温度等级(A4950E:-40℃至85℃)

Ø  工业温度等级(A4950K:-40℃至125℃)


2、 DRV8870


特性:


Ø  独立的H桥电机,可驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载

Ø  565mΩ(典型值)RDS(on)(HS+LS)

Ø  6.5V至45V宽工作电压范围

Ø  3.6A峰值电流驱动能力

Ø  脉宽调制(PWM)控制接口

Ø  集成电流调节功能

Ø  低功耗休眠模式

Ø  VM欠压闭锁(UVLO)

Ø  过流保护

Ø  过热关断

Ø  自动故障恢复


3、 AS4950


特性:

Ø  独立的H桥电机,可驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载

Ø  RDS(on)电阻为650 mΩ

Ø  宽电压供电,8V-40V

Ø  3.6A峰值驱动输出,2A持续输出能力

Ø  支持欠压锁定保护

Ø  低功耗休眠模式

Ø  PWM电流整流/限流/调向

Ø  支持短路保护

Ø  支持过温关断电路

Ø  自动故障恢复


从这三款电机驱动芯片的参数来看,供电电压、峰值电流和RDS(on)等参数几乎是一致的,封装也是PIN TO PIN,可直接替换这两款芯片的应用场景。


 

A4950、DRV8870和AS4950的应用简化电路如下图所示:


 


从上图可以看出,A4950、DRV8870和AS4950的应用电路可谓是很简单了,除了电源部分的一些电容,还有一个比较特殊的要求就是都需要接一个功率电阻,这个功率电阻主要用来释放多余的功率部分。这三款电机驱动芯片都是支持PWM调速,同时可以设定最大的电流,当电机电流超过这个设定的电流值是,芯片便进入过流保护,这个最大的电流值与参考电压VREF和功率电阻RISEN有关,当输入PWM的占空比为100%时,目标电流计算公式如下:


 


以AS4950 Demo板上的设计为例,参考电压采用的是LM317调压得到的5V左右直流电压,功率电阻采用的是1206封装的0.2R的电阻,根据上面公式可以计算出最大限制电流为:Imax = 5V/(10*0.2Ω)=2.5A。


 


当然咯,大家可以参考这个电路并根据自己应用的实际情况,对电路中的参数做一些修改。


有关H桥的电机驱动电路相信大家并不陌生,在H桥电路中只需让一个对边的MOS打开,即可实现电机正转或者反转:


 


那么,如果大家自己搭建H桥电路的时候,在控制上就要小心了,因为,H桥电路中,是绝对不允许同一侧的高边和低边同时打开的,如果同时打开,则会造成短路(Shoot-Through),从而导致MOS管烧毁。


 


而使用AS4950这款H桥直流有刷电机驱动芯片则完全不用担心这种问题的发生,因为这款芯片内部带有死区时间控制,我们完全可以在任意时刻对IN1和IN2输出高低电平,都不会烧坏芯片(供电电压和负载电流都在规定参数范围内)。


当然咯,这里还需要注意一点,AS4950是具有休眠模式的,当IN1、IN2都为低且维持1ms以上,芯片将进入休眠模式。芯片进入休眠模式后,器件的H桥被禁止,电荷泵电路停止工作。在VM上电的时候,如果IN1和IN2都为低,芯片立马进入休眠模式。当IN1或IN2翻转为高电平且至少位置5us,经过延迟约50us,芯片恢复到正常的操作状态。因此,在使用PWM控制的时候,尽量使用频率高于500Hz的PWM来控制效果会比较好一些。虽然A4950、DRV8870和AS4950这三款电机驱动芯片的性能都基本一致,然而,价格上却有不小差异,以立创商城的价格为例,A4950的含税价格在6-7块钱左右:

 


DRV8870的含税价格大约在2-3块钱的样子:


 


而AS4950的价格仅在含税1.5-2元左右,当然咯,可能针对不同的客户,不同的用量价格也会有所不一样。货期方面的话,AS4950也是很有优势的,毕竟大家都知道,现在很多进口的产品都很缺货,一是疫情期间国外产能问题,另一个还有运输问题。而AS4950纯国产芯片,产能和运输,都不在话下。而且,受华为事件影响,国家大力发展半导体,很多之前用国外芯片的企业也在逐步国产化,这种现象在短时间内可能会成为一种趋势,所以,如果有在用直流有刷驱动芯片的小伙伴们,不妨也来试试这款AS4950,联系作者,可免费提供Demo板和样品。


  

 

 

 

 

 


一直在超越!http://bbs.ickey.cn/community/topics.php?mod=other&uid=17991
逐高电子义隆单片机
1
主题
4
回复
发表于2021-07-28 18:40:57   |  显示全部楼层
3#

分享的干货