查看: 1013  |  回复: 0
【高速光模块】100G QSFP28 PSM4与CWDM4光模块有什么区别?

主题

回复
发表于2020-10-30 14:42:36 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

人们对高速率光网络的渴望,推动着整个光通信产业的蓬勃发展,其中包括光电器件技术等诸多技术的自主研发和创新突破,现阶段,大部分的数据中心都已部署100G网络。在100G中距离光网络传输中,100G QSFP28 PSM4和100G QSFP28 CWDM4光模块作为主要的代表,今天,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这两款100G中距离传输光模块的区别。


 

1、两者使用的激光器件不同,100G QSFP28 PSM4的光发射器是由四个集成硅光子调制器和一个分布反馈激光器组成,而100G QSFP28 CWDM4的光发射器为四个CWDM非制冷DFB激光器激光器。

2、两者的光纤连接器不同,100G QSFP28 CWDM4为双工LC接口,100G QSFP28 PSM4为MPO接口。

3、两者使用的光纤类型不同,100G QSFP28 PSM4需要使用带状单模MPO光纤跳线(8芯)进行连接,而100G QSFP28 CWDM4则使用双工单模LC光纤跳线进行连接。

4、100G QSFP28 PSM4有500m、2km、10km传输距离可选,而100G QSFP28 CWDM4的传输距离最高只到2km。

5、两者的中心波长不同,100G QSFP28 CWDM4的中心波长为1271、1291、1311、1331nm,而100G QSFP28 PSM4的中心波长为1310nm。

6、工作原理不同,100G QSFP28 CWDM4采用粗波分复用技术,将4条不同的波长复用到1根单模光纤中进行传输,而100G QSFP28 PSM4采用并行传输技术,将4条同样的波长用4条独立的单模光纤进行传输。

7、100G QSFP28 CWDM4需要使用4波长CWDM复用器,而100G QSFP28 PSM4不需要。

8、成本不同,100G QSFP28 CWDM4其结构比100G QSFP28 PSM4更为复杂,制造成本更高,所以价格也相对高些。

以上为易天光通信给大家分享的100G QSFP28 PSM4光模块与100G QSFP28 CWDM4光模块的区别,后期将继续分享光模块产品知识及解决方案,感谢支持!