查看:
9849
|
回复:
20
|
参赛作品《能听会做的智能控制器》
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小角色OL
4
主题
20
回复 |
发表于2017-05-24 22:49:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):蒋工 2. 单位或学校名称(必填项):山东科技大学 3. 当前职务或职称(必填项):电子工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):能听会做的智能控制器 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):
随着社会的进步,人们更渴望智能化的产品进入大家庭中,现在物联网时代已经到来,但缺少语音识别功能,你有没有遇到这样的问题,晚上睡觉后如果有事起床开灯很是不方便,如果设计一款智能的小台灯、听懂人话的小台灯,用语言控制小台灯的开关,无需人在找开关去控制它!通过声音交流,实现人机交互,让机器能听懂人多话,使机器能直接接受人的语音,能理解人的意图,作出相应的反应,让机器更加智能化。
6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): STM32F103RCT6 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):语音芯片、喇叭、MP3芯片、TF卡、电源模块
一、作品简介
1、 随着计算机技术、电子技术科技的发展,各类电子产品也跟随着飞速的发展,发生了革命性的变化,特别是现在的进入了无线物联网时代,但还缺乏一个新的功能技术,那就是语音识别系统。 语音识别系统实用化是近几年研究的一个主要方向,在实际中操作者对设备进行简便、安全的语音控制以取代传统的手工操作,这极大地减少了操作设备的复杂性。正是由于使用上的简便快捷,语音识别技术的实际应用正逐渐成为具有竞争性的新型高科技产业。 该语音识别控制器采用STM32作为主控芯片,采用LD3320作为语音识别芯片,该控制器接收到外部语音命令,就可以根据所接收的语音命令执行相应动作,具体实现过程是,语音识别芯片对外部语音进行接收,对接收到的语音命令作出识别,根据内部识别列表给出对应的识别结果,该结果传送至STM32处理器,处理器根据结果查表后,执行相应功能动作,同时为了实用及趣味性,增加RTC时间、MP3音乐及OLED显示功能。 整个系统涉及方面很多,具体使用功能如下: TF卡、FATFS文件系统(住户要是MP3、音频文件存储) STM32自带RTC功能,使用特别算法计算农历及平年、闰年 SPI通信 主要与语音芯片通信 IIC功能 主要用于OLED通信 串口通信 用于MP3模块的控制操作 可扩展蓝牙模块、wifi模块 IO口 可增加红外遥控控制
2、这次作品没有用到高科技高含量的技术,就一些简单的语音控制操作,只属于一种趣味性、实用性设计,并希望通过这个平台,让语音识别技术应用大更广的领域中!
二、系统构架图:
三、硬件部分描述:
硬件PCB图:
原理图:
LD3320芯片外围电路图: 成品实物图:
由于资金有限,在淘宝上买的壳体,自己打的孔,做成这样了,不过还算可以!
四、材料清单:
五、软件流程
六、作品演示: https://v.qq.com/x/page/r0538glb2vp.html 录制效果不是很好,望见谅! 七、总结: 经过这次小小的制作,学到了很多知识,遇到问题一定要耐心解决,不可心生急躁,平常心去完成一个事情,我相信一定可以做到! 下一步改进: 增加蓝牙、wifi控制、增加对话环节,加大误识别力度,优化语音识别,使模块更智能。 创新:将语音识别建立语音数据库,将对话的语音数据存储到语音数据库,通过网络调取、存储语音,模块在对话过程中自动调取数据,使模块能智能化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-25 09:37:14
|
显示全部楼层
2#
OK! 报名成功! |
|