查看:
1148
|
回复:
2
|
DC 24V无需电感线性调光IC智能家居LED驱动芯片
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-04 15:07:01
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
常规应用:LED降压芯片,LED升压芯片、电源管理、DIM解码调光IC、MOS管、恒压IC等等,广泛应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及车载GPS,POE电源、BMS电池、车充。 惠海H7306是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。 惠海H7306无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED驱动电路。 惠海H7306内置过热保护功能,可保护芯片,避免结温超过120℃时因过热而造成损坏。 惠海H7306还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能。此外,惠海H7306自带软启动功能。 惠海H7306可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA到1600mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED的电流驱动能力。 惠海H7306采用ESOT-8的封装形式。 惠海H7306参数: 电源电压:2.5V~48V 输出电流:100mA到1600mA 低压差:150mV@350mA 输出电流精度:优于±5% 过热保护阈值:120oC 欠压保护:2.5V LED短路保护 软启动 惠海H7306应用领域: 线性LED照明驱动 LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、 LED指示灯等
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-04 17:49:00
|
显示全部楼层
2#
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-06 14:15:35
|
显示全部楼层
3#
惠海 LED 手电筒便携输入1.6V升3.2V升压恒流IC简单效率高
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|