查看:
1247
|
回复:
0
|
DC-DC 100W-150W大功率升压恒流驱动方案(带短路保护)
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2020-11-04 16:24:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。 H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。 H6901采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 H6901通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。 H6901内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 H6901采用SOP8封装。 特点 宽输入电压范围:2.6V~100V 高效率:可高达95% 工作频率:1MHz CS限流保护电压:250mV FB电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD稳压管 应用 LED灯杯 单节电池以上供电的LED灯串 平板显示LED背光 惠海半导体QQ:3007461762 电话:15323519289 庞生 有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|