查看:
2625
|
回复:
3
|
24V输入低压差线性PWM调光线性恒流IC方案
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-05 14:19:55
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【惠海降压恒流调光IC典型领域:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、功放IC、运放IC、存储IC车灯IC,包括电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,】 (一)H7303适合于 2.5-24V 电压范围的 LED 驱动。 仅需外接一个 CS 电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路。 (二)H7303内置5A60V的功率MOS,应用电流可达1.5A;采用低压差驱动电路,电流1.5A时,压降为0.5V。 (三)H7303内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流,高温不闪烁。 (四)H7303外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。 也可扩展PWM应用。采用ESOP-8封装。 惠海降压恒流调光芯片H7303特点 ① 外围元件简单 ② 可扩展PWM调光应用 ③ 内置大电流功率MOS ④ 输出电流可达1.5A ⑤ 采用ESOP-8封装 惠海降压恒流调光芯片H7303应用 1.电动车灯、 手电筒、太阳能、 2.LED台灯、 LED矿灯、 充电投光灯、 及其他DC类LED灯。 3.智能调光PWM调光电源。 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-07 09:24:07
|
显示全部楼层
2#
半导体芯片、集成电路、电源模块的设计与销售;电子产品、通讯设备、机电设备、计算机软硬件的技术开发与销售;电子元器件销售以及组装。
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-09 09:06:57
|
显示全部楼层
3#
可申请样品和demo测试
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|