查看: 863  |  回复: 0
【惠海直销】120V转5V2A/100V转12V3A降压恒压IC

主题

回复
发表于2020-11-05 17:50:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

惠海半导体 庞工15323519289  QQ:3007461762

概述:

H6201是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC

150V功率MOS,输入电压可达120V。

H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。

H6201同时支持输出恒压和输出恒流功能。

H6201 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

H6201 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

H6201 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。

特点:

宽输入电压范围:8V~120V

输出电压从4V 到30V 可调

支持输出恒压恒流

支持输出12V/1.5A,5V/1.8A

高效率:可高达95%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

应用:

GPS定位器,GPS防盗器,电动车报警器,电动自行车USB充电器,电动车仪表器,POE交换机等