查看:
1124
|
回复:
0
|
DC-DC电动滑板车仪表系统电源供电降压IC芯片100V转5V
|
ruisir
79
主题
35
回复 |
发表于2020-11-06 15:15:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
H6201 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可达150V。 H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A 以上。 H6201 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 H6201 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6201 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6201 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/10A,5V/5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 H6201芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689 备注:开关电源/电动自行车/摩托车/汽车等LED前灯,LED灯控制器、LED灯驱动板用MOS管/行车记录仪供电芯片,带GPS,GSM,蓝牙音箱,12-120V宽输入,输出12V1A/2A恒压恒流/方案设计/摄像头转换电源48V转12V/摄像头转换电源460V转12V/扭扭车供电电源48V转12V/60V转12V/72V转12V/85V转12V/电动车GPS 如果没有找到您所需的品牌、型号,请致电咨询或与我们业务员庞先生联系详谈。手机:15323519289 QQ:3007461762 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|