查看: 2332  |  回复: 4
输入4到30V输出2.4A同步降压驱动芯片
shiwei2019
15
主题
30
回复
发表于2020-11-12 10:22:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。

通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。

AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。

AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。

AP3464 工 作 开 关 频 率 为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。

AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。

AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等


特点


输出电流:2.4A

开关频率:130kHz

宽输入电压范围:4V-30V

宽输出电压范围:1.8V-28V

恒压精度:±5%

恒流精度:±5%

无需外部补偿

效率可高达 92%以上

输入欠压/过压、输出短路和过热保护

SOP8 封装


应用领域

车载充电器、适配器

追踪器、恒压源

分布式供电系统


林生:18923843922同微X
CatCaptain
20
主题
76
回复
发表于2021-07-01 14:57:55   |  显示全部楼层
3#

这种中低压输入的同步DCDC,开关频率最好是500KHz以上。 其他参数都符合主流。

你这个开关频率太低了。。。