查看: 2229  |  回复: 4
输入4到30V输出2.4A同步降压驱动芯片

主题

回复
发表于2020-11-12 10:22:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。

通过调节 FB 端口的分压 电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。

AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。

AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快 速 的 动 态 响 应 。

AP3464 工 作 开 关 频 率 为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。

AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。

AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等


特点


输出电流:2.4A

开关频率:130kHz

宽输入电压范围:4V-30V

宽输出电压范围:1.8V-28V

恒压精度:±5%

恒流精度:±5%

无需外部补偿

效率可高达 92%以上

输入欠压/过压、输出短路和过热保护

SOP8 封装


应用领域

车载充电器、适配器

追踪器、恒压源

分布式供电系统



主题

回复
发表于2021-07-01 09:13:24   |  显示全部楼层
2#
111111111111

主题

回复
发表于2021-07-10 09:15:48   |  显示全部楼层
4#
发表于2021-07-01 14:57:55  3# 这种中低压输入的同步DCDC,开关频率最好是500KHz以上。其他参数都符合主流。你这个开关频率太低了。。。
这边是需要做什么类型的方案呢,可以加微信了解一下1-8-9-2-3-8-4-3-9-2-2

主题

回复
发表于2021-07-10 09:19:13   |  显示全部楼层
5#

供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC

供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案

供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案

供应AMC7135 AP8835 T6335A PT4105 PAM2803 ME2206 ME2106 ZXLDC310 BL8532

供应AX2002 AP8820 PAM2863 ZXLDC380 ZXLD1350 PT4115 CN5611 CN5612

供应世微激光,强光,防爆手电筒方案

供应市面最流行的LED手电筒方案

供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC

供应世微稀少的手电矿灯方案

强势供应大功率自行车灯IC方案

供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC

供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC

供应世微LED自行车磨电机供电方案


供应世微5V 6V 8V 12V 19V 21V升压IC

供应世微1A 2A 3A 5A大电流升压芯片

供应世微低成本,高效率 负载大的升压IC

供应世微高频率 负载大的低成本升压IC

供应AP1516 RT9261 BL8530 XC6385 HT77XX S-8351 S8355 LTC3400

供应FP6291 AP6355 AP9355 SY7208 XR3403 AX5510 MP1540

供应ME2108 ME2109 QX2303 QX2304 CE8310 AP8805 AP8803 CL8808

供应世微DC/DC高效率升压转换器

供应世微0.8V低电压启动的高效率升压芯片

供应世微移动电源升压IC,电子玩具升压IC,蓝牙音响升压IC,手电筒升压IC

供应世微12V升100V升压IC方案

供应世微3A内置MOS升压IC方案

供应世微1.8V 2.2V 2.5V 2.7V 2.8V升压恒压IC

供应世微1.8V 2.2V 2.5V 2.7V 2.8V无线鼠标升压IC

供应世微升压可调(0-25V)型IC


供应世微大功率RGB共阴极降压恒流IC

供应世微大功率RGB共阳极降压恒流IC

供应世微成本低,内置MOS管大电流升压IC

供应世微3.7V升压19V-21V笔记本移动电源的升压IC

供应世微12V升压到24V 48V 72V 80V 100V的大功率升压恒流IC

供应世微24V升压到24V 48V 72V 80V 100V的大功率升压恒流IC

供应世微12W 24W 35W 50W水底灯,LED灯串,平板背光灯,恒流源升压恒流IC