查看:
964
|
回复:
0
|
125K低功耗唤醒SI3933 完成兼容 AS3933/PAN3501/GC3933的开发...
|
动能1234
203
主题
14
回复 |
发表于2020-11-12 15:11:25
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并 产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向 量校验。 Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。 Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 Si3933 支持数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 三大PCB例图:
Si3933 支持以下唤醒规则:1、仅频率检测(不需向量校验);2、单向量校验,包括 16 位的向量和 32 位的向量;3、双向量校验(重复一次),包括16 位的向量和 32 位的向量。终止唤醒状态可以通过直接命令“clear_wake”(MCU 通过 SPI 发送直接命令)或者超时功能。如果使用后者,MCU 不需要采取任何措施来终止唤醒状态,并且在预定的时间后芯片自动恢复到监听模式。R7<7:5>可以设置超时时间,校验器为了防止 Si3933 因噪声和干扰而唤醒 MCU,内部校验器检查从数据分割器传来的位序列是否与存储的向量相对应。所需的向量存储在 R5<7:0>和R6<7:0>中。R1<1>=1 为校验器使能信号,而且只在频率检测之后进行校验。只有位序列(向量)及其时序(单个位的持续时间)都匹配,向量校验才算成功(WAKE 引脚拉高)。Si3933 能够校验输入的向量,不需要外部 MCU 的帮助。向量必须是曼彻斯特编码形式的。在曼彻斯特码中,每个“符号”由两个“位”构成(位 1-0 表示符号 1,位 0-1 表示符号 0)。图 9-3 所示的是 3 个符号(101)的曼彻斯特编码过程。在曼彻斯特编码的比特流中,不可能出现三个连续的 0 或 1,这有助于恢复时钟信号。
|
|