查看: 2130  |  回复: 0
智融SW6206/SW6208代理全集成多协议五口快充移动电源方案

主题

回复
发表于2020-11-13 14:40:00 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

智融ismartware公司,总部坐落于美丽的海滨城市珠海,在珠海和深圳均设有研发中心,目前已有超过40人的团队规模,其中公司的研发团队主要技术骨干都具有10年以上的工作经验。

公司现在正处于高速发展期,主营产品数模混合集 成电路(IC)均由公司自主研发完成,目前已有多个 产品量产,尤其在快速充电领域已成为国内技术领先的供应商,移动电源产品领域前十大主流生产商大部分都使用了本公司研发的快速充电SOC。

 

 

言归正传,ismartware智融继SW6106之后,再次推出一款高级成超级快充移动电源SOC芯片SW6206。该芯片具有全接口快充、全协议快充、内置数码管驱动三大特点。

智融SW6208可以同时控制5个接口快充,支持2个USB-A、1个Lightning、1个USB-C以及1个microUSB任意接口快充。单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C口支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。

 

智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等快充协议,而且还加入了低压直充技术,包括华为的SCP超级快充和OPPO的VOOC闪充。可以兼容华为手机、OPPO手机进入低压快充模式,可以给华为、OPPO用户带来更多的移动电源配件选择。

 

智融SW6208内置数码管驱动器,数码管显示电量无需外挂MCU单片机,更不需要额外烧录数显程序,这颗SOC内置了自学习技术,研发上节省了调试时间,生产上降低了额外成本。并且其自带188数码管驱动以及高精度库伦电量计;同时,在数码管上还集成了快充指示灯设计,无论是输入还是输出,是要进入快充,指示灯就会亮起,提升用户的使用体验。

 

智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意 口快 充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC 等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。