查看: 2928  |  回复: 2
双通道H桥电机驱动芯片:智浦欣微CS9016C
sandtech
37
主题
3
回复
发表于2020-11-13 16:27:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。CS9016C有两路 桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。


CS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。

描述:

Ÿ双通道H桥电流控制电机驱动器Ÿ驱动两路直流电机或者一个步进电机Ÿ低RDS(ON)电阻Ÿ1.0A驱动输出Ÿ输出可以并用,最大提供2A驱动输出Ÿ低电池输出泄漏电流Ÿ宽电压供电:2.7V~11VŸPWM电流整流/限流Ÿ过温关断电路Ÿ短路保护Ÿ欠压锁定保护

 

 

 

sandtech
37
主题
3
回复
发表于2021-03-18 15:03:30   |  显示全部楼层
3#
发表于2021-03-14 14:07:12  2# 电压小了点,找款支持30V,100MA的
哦这样,方便加下你的微信吗?