查看: 6193  |  回复: 4
参赛作品《遥控车改装神器》
电子世界2000
2
主题
3
回复
发表于2017-05-25 00:50:47 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):

刘永龙

2. 单位或学校名称(必填项):

广州汇达集团有限公司

3. 当前职务或职称(必填项):

硬件工程师

4. 参赛作品的名字(必填项):

遥控车改装神器

5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):

鉴于市面上销售的遥控车,玩具车等,功能单一、速度慢、同频率相互干扰、遥控距离近、缺少状态指示等。该作品最大的好处是,使用原来的遥控车架,对遥控车进行无损改装,接口简单,改装容易,丰富功能和显示,使改装后的遥控车性能、娱乐性提高,使遥控车不在枯燥和乏味。本作品优点:1、遥控距离远。2、可实现无极调速和档位切换  3、不仅速度可调,左右转弯幅度的大小也同样可调。4、带电量指示,可自定义IO口。 5、带LCD液晶状态显示。6、成本低等。

6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):

STM32等

7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):

无线通信模块

【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:

1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;

 点击查看大图 点击查看大图  点击查看大图 

2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;

 背景:我拆解过很多儿童玩具的遥控车,普遍存在同频干扰,距离近,电池不耐用,损耗高,多数不能实现无极调速功能等问题,而且遥控电路板损坏后,遥控车架也一并报废,浪费资源。

  功能:该遥控车改装神器,主要特殊功能就是,移植方便!基本通用于上面所有的儿童玩具遥控车,可以在原来遥控车上简单的插入连接线,就能使你的遥控车,不仅起死回生,而且可玩性和娱乐性更高了。

应用前景:一方面可以利用旧的遥控车进行改装,另一方便可以单独销售,给有一定动手能力的同学进行改装。



3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?


本人的小制作基本完全克服上诉的问题,该制作创新性、趣味性、实用性优点有:

1)、功耗低,电池更耐用,减少功耗损失环节,尤其在电机驱动芯片上选用低内阻MOS管,每路驱动达1A电流,适用于市面上90%以上的遥控车

2)、距离远,采用独立无线模块测试距离最远可达2000 米左右。 

3)、自定义通信协议,排除同频干扰问题。

4)、实现速度可调,无级调速,可玩性更高。

5)、具有液晶显示屏,可直观查看状态。

6)、接收板带LED指示,可通过发射板自由开关。


二、系统构架图

用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。

  

三、硬件部分的描述

1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;

发射板原理图&PCB.zip  接收板原理图&PCB.zip 

2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。

发射板实现原理:发射板主要利用摇杆电位器使用STM32单片机的ADC输入功能,实现多路的ADC输入,然后通过自定义无线协议发送给接收板,电量指示也是ADC输入,电阻分压的方式输入到单片机,接入OLED液晶显示屏,可以查看电量值,ADC值,LED的状态。
接收板实现原理:接收板收到发射板的数据,将AD值转换成PWM的值,将ADC值和PWM进行匹配,就是显示控制PWM的占空比,从而实现电机的无极调速。




四、材料清单(BOM列表)

列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。

发射板主要器件:SI4463无线模块、STM32F103CBT6、日本NOBLE摇杆电位器、LDO电源芯片6206、0.96寸OLED液晶屏、14500索尼700mah锂电池等。
接收板主要器件:SI4463无线模块、STM32F103CBT6、电机驱动MX1508、LM1117、LDO电源芯片6206等。

如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。


五、软件部分的描述(选填)

如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。


六、作品演示

请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得5分,具体详见活动规则。


七、总结

例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。

总结:首先,本人保证次作品属于原创,是作者根据市面上和自己使用的遥控车中的心得体会,改进而来,独一无二,全过程由一
人完成,从选件,画原理图PCB,到焊接调试,以及单片机的代码编写。


第二、此款作品是第二版作品,第一版失败了,第一版使用的是SOC片上单片机,带无线功能的单片机24LE1,因为想省空间,为体
积着想,直到样品出来,经过测试,通讯距离很近(不足10米),回来选择了加AP功放的24LE1,效果也不理想,所以第二版出来了。


第三、感谢嘉立创商城提供给我们那么好的一个平台,让自己制作的同时学习到不少知识,在高手云集的地方,也让我的眼界豁然
开朗,最后,希望电子制作节,越办越好!

喜马拉雅山
0
主题
9
回复
发表于2017-08-09 17:42:49   |  显示全部楼层
4#

听起来很不错,你这个要是真的给遥控车改装起来麻烦不。

到时候你上传视频的时候能把改装遥控车的过程也给录进去吗,想看下你这个效果怎么样,毕竟听起来很实用啊。