查看:
1451
|
回复:
1
|
智浦欣CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833双通道H桥电机驱动芯片
|
sandtech
37
主题
3
回复 |
发表于2020-11-16 17:51:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
双通道H桥电机驱动芯片的比较: 1,智浦欣微CS9016C,工作电压:2.7-11V,每路输出1A,并联可达2A 封装规格TSSOP-16 2,德州仪器DRV8833,工作电压2.7~10.8V,每个H桥输出的均方根(RMS)电流为1.5A,峰值可达2A,封装规格TSSOP-16 3,东芝TB6612FNC,工作电压2.5~13.5V,H桥输出的平均电流1.2A,最大可到3.2A。(可见驱动能力比DRV8833略强),封装:TSSOP-24,使用该芯片需要外接4个滤波电容,比TI的DRV8833多一个PWM脚 CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。CS9016C有两路 桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。 CS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述: 双通道H桥电流控制电机驱动器 驱动两路直流电机或者一个步进电机 低RDS(ON)电阻 1.0A驱动输出 输出可以并用,最大提供2A驱动输出 低电池输出泄漏电流 宽电压供电:2.7V~11V PWM电流整流/限流 过温关断电路 短路保护 欠压锁定保护 |
百编猫智能科技
0
主题
1
回复 |
发表于2021-09-16 09:47:21
|
显示全部楼层
2#
请问CS9016还在供货吗?现货吗?
|
|