查看:
756
|
回复:
0
|
100G光模块FEC功能是什么?
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2020-12-11 17:38:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
光模块的两个重要发展趋势是提高传输速率和延长传输距离,但是随着传输速率的提高,信号的传输距离会受到很多因素的限制,比如色度色散、非线性效应、偏振模色散等,这些因素会限制传输速率和传输距离同时提升。为降低这些不利因素的影响,行业专家提出了向前纠错功能,简称FEC(Forward Error Correction)。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下什么是100G光模块FEC功能。
FEC是一种误码纠错技术,它的出现是为了解决发射端的光信号在传输过程中部分信号被扰乱,导致接收端出现误判的问题。光信号在传输时被扰乱,接收端可能会把“1”信号误判成“0”信号,或将“0”信号误判成“1”信号。因此,FEC功能通过在发送端的信道编码器上将信息码组成具有一定纠错能力的码,接收端信道译码器对接收码进行译码,若传输中产生的差错数目在纠错能力范围内(非连续性错误),译码器会对差错进行定位并加以纠正,以提高信号的质量。FEC功能被用于100G等高速率光模块中,通常开启这个功能后,高速率光模块的传输距离会比没有开启FEC功能时更长。 100G光模块一般都有FEC功能,FEC功能虽然有向前纠错和增加传输距离两大优势,但是在纠正误码的过程中难免会造成一些数据包的延时,因此并不是所有高速率光模块都建议开启此项功能。比如在使用100G QSFP28 LR4光模块时,就不建议开启FEC功能。 100G光模块主要依靠在设备端配置FEC功能实现误码纠错,所以还需要交换机支持FEC功能,通常情况下有支持FEC功能的交换机都是默认开启FEC功能的。另外还需要注意的是,如果A端光模块开启FEC功能,则B端光模块也要开启该功能,否则接口不Up。 以上就是易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍的100G光模块FEC功能的优势以及在使用中的一些注意事项。 |
|