查看:
694
|
回复:
0
|
SP2689+SP6503内置MOS做5V3A充电器方案
|
sandtech
37
主题
3
回复 |
发表于2020-12-15 17:42:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SP2689F是一种高性能的离线PSR电源开关,用于低功耗交直流充电器和适配器应用。 采用3D封装技术,在SOP8封装中集成5A/620V MOSFET。 它在初级侧传感和调节中工作。 因此,光耦和TL431是不需要的。 在CC控制中,可以通过CSPI N处的感测电阻RCS外部调整输出电流和功率设置。 在CV控制中,采用多模式操作来实现高性能和高效率。 此外,内置电缆跌落补偿实现了良好的负载调节。 SP2689F在CC模式下工作在PFM中,在CV模式下工作在PWMPFM中,在轻/中负载下降低频率。 芯片消耗极低的工作电流。 它达到低于75mW的待机功率,以满足所有全球能源效率法规。 SP2689F具有循环限流、VDD过电压保护(OVP)、FB过电压保护、负载短路保护、VDD过电压保护(UVLO)、OTP等自动恢复功能。 SP2689F采用SOP8封装。
SP2689F是为离线低功耗交直流应用(包括电池充电器和适配器)交直流应用,包括电池充电器和适配器。 它在初级侧传感和调节中工作,因此不需要光耦和TL431。 专有内置CV和CC控制可以实现高精度的CC/CV控制。 容易满足所有全球能源效率法规。
快速启动控制:启动电流SP2689F被设计为非常低,因此VDD中电容的电压可以快速充电到开启电平,然后IC开始工作。 因此,在启动电路中可以使用一个大的值电阻器,这将使启动过程仍然可靠时的功率损耗最小化。
|
|