查看:
524
|
回复:
0
|
易天带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
|
|
发表于2020-12-15 18:07:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28这些都是光模块的封装类型,这些可热拔插光模块都可用于连接网络交换机和其他网络设备(如服务器等)进行数据传输。在弄清楚这些封装类型的区别之前,需要了解SFP,SFP+,SFP28,QSFP和QSFP28这些封装是什么,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家分别介绍下这些封装类型。
1、SFP SFP是SMALL FORM PLUGGABLE(小型可插拔)的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本,它的体积只有GBIC模块的1/2。这种设计极大地增加了网络设备的端口密度。SFP封装光模块的传输速率有155M、1.25G、2.5G等,接口类型主要以LC接口为主,一般用在SONET/SDH网络、百兆/千兆以太网以及其他低速传输应用。 2、SFP+ SFP+与SFP外观尺寸相同,SFP+封装光模块的传输速率有6G、8G、10G等,采用该封装类型的有6G/8GFC光模块、10G光模块、10G电口模块、10G DAC高速线缆以及10G AOC有源光缆。SFP+系列产品主要用于数据中心10G(10GBASE-SR)以太网链路中。 3、SFP28 SFP28是SFP+的加强版,和SFP+具有相同的尺寸,但其能支持单通道25Gb/s的速率。SFP28为10G-25G-100G网络升级提供了一种高效的解决方案,可满足下一代数据中心网络持续增长的需求。 4、QSFP+ QSFP+封装能同时支持4通道传输,每条通道数据速率为10Gbit/s,通过4个通道实现40Gbps传输速率。与SFP+相比,QSFP+光模块的传输速率可达SFP+光模块的四倍,在部署40G网络时可直接使用QSFP+光模块,从而在有效节省成本的同时提高端口密度。 5、QSFP28 QSFP28封装类型是为满足100G应用需求而产生的,它能同时支持4通道传输,每条通道数据速率为25Gbit/s,通过4个通道实现100Gbps传输速率。可满足100G以太网(4×25Gbps)与EDR InfiniBand的应用需求。 分别介绍完5种封装类型后,易天光通信(ETU-LINK)给大家说明下这几种封装类型的一些差异。从速率方面来看,SFP是速率一般为3G以下的光模块封装类型;SFP+是速率为6G-16G光模块的封装类型;SFP28是速率为25G/32G光模块的封装类型;QSFP+是速率为40G/56G光模块的封装类型;QSFP28是速率为100G的光模块封装类型。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com从内置光器件数量来看,SFP、SFP+、SFP28内置单个激光器和单个探测器,而QSFP+、QSFP28内置4通道激光器阵列和4通道探测器阵列。并且这5种封装类型的接口协议都有所不同。 以上就是易天光通信(ETU-LINK)对5种封装类型差异的介绍,从封装尺寸上来看,SFP、SFP+、SFP28的尺寸小于QSFP+、QSFP28(两者尺寸相同)的尺寸,通过比较SFP、SFP+、SFP28与SFP+、QSFP28的传输速率和尺寸大小,我们可以看出光模块发展的主要驱动力在于追求小尺寸的同时实现更高带宽。 |
|