查看:
15886
回复: 55 |
芯海CS32F030系列可以替换进口32F030系列
|
|||
|
发表于2020-12-16 16:53:12
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
CS32F030系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM Cortex-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。 CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 Datasheet下载:CS32F030数据手册_中文-V1.3.pdf |
|||
|
发表于2020-12-21 09:05:59
|
显示全部楼层
2#
精确测量1μS高速ADC,ENOB≥10bit,工作电压2.4~5.5V
|
|||
|
发表于2020-12-22 18:31:35
|
显示全部楼层
3#
可靠控制宽工作电压:2.0~5.5V 宽工作温度:-40~105℃ |
|||
|
发表于2020-12-31 08:19:34
|
显示全部楼层
4#
低增益误差漂移增益误差温度漂移 低至0.5ppm/℃ |
|||
|
发表于2021-01-04 10:52:10
|
显示全部楼层
5#
芯海科技成立于2003年9月,是一家集感知、计算、控制、传输于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。产品及方案广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。 总部位于深圳,在合肥、西安设立子公司,业务遍布全球。公司是国家级高新技术企业,被广东省科技厅认定为“广东省物联网芯片开发与应用工程技术研究中心”。建有可靠性检测中心、健康测量实验室、感知实验室、MCU实验室。 |
|||
|
发表于2021-01-07 08:36:26
|
显示全部楼层
6#
供货保障,持续交付能力 芯片晶圆加工、封装、测试整个过程需要4~6个月,目前受国际形势及疫情影响,周期更长。交付能力对半导体企业的资金实力、供应链管理能力、系统运营效率有极高要求。芯海科技通过优秀的供应链的管理体系建设,从需求管理、库存计划、供应执行上构筑供应保障的三道防线。需求管理是第一道防线,根据正常情况下客户的需求做预估,甚至多做一些预测去备货。第二道防线是库存计划,在很早就预计到并制定安全库存计划,建立安全库存。第三道防线是内部的一系列管理体系,调动资源,发挥供应链的战斗力。三道防线联合发力才能够保障在异常情况下交货,解决大家担心的供货问题。 |
|||
|
发表于2021-01-20 10:56:29
|
显示全部楼层
7#
高精度最高有效位 支持23.5Bit |
|||
|
发表于2021-02-20 09:25:13
|
显示全部楼层
8#
CS32F030系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。 CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 |
|||
|
发表于2021-02-22 09:19:58
|
显示全部楼层
9#
688595,芯海科技今日成功登陆上交所科创板!
|
|||
|
发表于2021-02-28 08:43:47
|
显示全部楼层
10#
CS32G020主要参数2组CC接口,支持USB PD3.0双向通信协议,支持PPS 2组DP/DM接口,支持QC4.0+、SCP、FCP、AFC协议 ARM®Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,60KB Flash,8KB SRAM |
|||
|
发表于2021-03-11 09:19:16
|
显示全部楼层
11#
CS32F030C8T6主要参数ARM® Cortex®-M0 内核,48MHz, 64KB Flash,8KB SRAM,LQFP48封装(7×7, e=0.5) 工作温度:-40~105℃ 工作电压:2.0~5.5V |
|||
|
发表于2021-03-31 15:39:18
|
显示全部楼层
12#
简单易用兼容性好,丰富的开发资源
|
|||
|
发表于2021-04-07 13:54:51
|
显示全部楼层
13#
近日,芯海科技首个汽车电子项目CSA37F62-LQFP48成功通过AEC-Q100权威认证。
|
|||
|
发表于2021-04-13 13:44:18
|
显示全部楼层
15#
有货,
|
|||
|
发表于2021-04-13 13:44:38
|
显示全部楼层
16#
加我Q, 联系我
|
|||
|
发表于2021-04-27 09:29:19
|
显示全部楼层
17#
智慧健康 赋能生态 | 芯海科技首次亮相CITE2021
|
|||
|
发表于2021-05-06 10:24:53
|
显示全部楼层
19#
都有的,
|
|||
|
发表于2021-05-08 11:26:48
|
显示全部楼层
20#
CS32F030系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。 CS32F030系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等;符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃(环境温度)/125℃(结温))、宽压(2.0~5.5V)等特点;并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 |
|||
|
发表于2021-05-26 09:53:12
|
显示全部楼层
22#
优先支持工控行业客户
|
|||
|
发表于2021-05-31 10:12:26
|
显示全部楼层
23#
优先支持工控行业客户
|
|||
|
发表于2021-06-02 16:00:59
|
显示全部楼层
24#
CS32F031系列是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,最高8KB SRAM和64KB Flash,丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART),和多达12个定时器。芯片符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃)、宽压(2.0~5.5V)等特点,以适应严苛的工作环境。 CS32F031系列集成丰富的信号链IO,包括INL低至1.2LSB的12位ADC、温漂60ppm/℃的内部参考电压、±2℃精度的温度传感器等,并提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。 |
|||
|
发表于2021-06-04 16:38:04
|
显示全部楼层
25#
简单易用兼容性好,丰富的开发资源
|
|||
|
发表于2021-06-08 15:08:06
|
显示全部楼层
26#
031/030有货,需要的亲们赶紧换。
|
|||
|
发表于2021-06-21 10:16:56
|
显示全部楼层
28#
加QQ私聊
|
|||
|
发表于2021-07-06 13:21:06
|
显示全部楼层
29#
电子科技大学集成电路产业发展高峰论坛在南京举办,芯海科技董事长卢国建受邀出席并发表主题演讲
|
|||
|
发表于2021-07-09 13:31:23
|
显示全部楼层
30#
芯海科技获深圳市半导体行业协会授牌
|
|||
|
发表于2021-07-10 11:45:41
|
显示全部楼层
31#
电子科技大学集成电路产业发展高峰论坛在南京举办,芯海科技董事长卢国建受邀出席并发表主题演讲
|
|||
|
发表于2021-07-14 11:11:36
|
显示全部楼层
32#
高性能MCU|芯海MCU助力气体检测应用市场
|
|||
|
发表于2021-07-18 20:08:09
|
显示全部楼层
33#
气体传感器是一种将气体浓度、流量等指标转化为电信号的转换器,广泛运用在智能家居、汽车电子、工业控制、环境检测、医疗健康等领域,这些运用对于ADC性能及MCU可靠性要求极高。芯海科技(股票代码:688595)MCU内部ADC的INL小,同时内部时钟温漂可以控制在1%以内,非常适用于气体传感器。公司目前主推的MCU高性能系列CS32F031、CS32F030,高性价比CS32F036、CS32F035以及低功耗系列的CS32L010都是此类运用的明星产品。随着物联网和智能化浪潮的来临,芯海将重点发力推出新产品助力气体传感器。
|
|||
|
发表于2021-07-20 20:25:17
|
显示全部楼层
34#
芯海科技斩获ICDIA 2021 汽车芯片创新奖
|
|||
|
发表于2021-07-23 16:30:53
|
显示全部楼层
35#
芯海科技获深圳市半导体行业协会授牌
|
|||
|
发表于2021-07-26 09:14:20
|
显示全部楼层
36#
集微网报道,科创板自设立以来,就得到了众多半导体企业的青睐,其中包括全球半导体设备新星企业中微公司、大硅片厂商沪硅产业、国内CMP抛光液龙头厂商安集科技等,这些企业无不是拥有半导体技术,投资者也愿意给予这些高成长企业更高的估值。
|
|||
|
发表于2021-07-29 10:11:22
|
显示全部楼层
37#
芯海科技CS1270高精度信号链芯片荣获NICT创新奖
|
|||
|
发表于2021-07-30 11:30:38
|
显示全部楼层
38#
你的精彩,我们共同见证|第五届集创赛“芯海杯”华南分赛区决赛圆满落幕!http://www.chipsea.com/gongsixinwen/nidejingcaiwomengongtongjianzhengdiwujiejichuangsa.html
|
|||
|
发表于2021-08-19 08:02:06
|
显示全部楼层
39#
新品上线!芯海科技三合一单芯片解决方案CSA37F72赋能TWS多维人机交互
|
|||
|
发表于2021-08-31 16:39:00
|
显示全部楼层
40#
快人一步,一触即发|芯海科技信号链MCU助力iQOO8重磅发布!
|
|||
|
发表于2021-09-10 09:48:47
|
显示全部楼层
41#
人体成分分析仪解决方案根据超过10000份样本统计,大型人体成分分析仪测量结果与DEXA有0.99的相关性(注:DEXA是指双X射线吸收法,是目前国际公认的高精度测脂方法。由于其测量步骤相对复杂、耗时久、价格高昂,且X射线对人体有辐射伤害,不适宜用于日常测量)
|
|||
|
发表于2021-09-15 09:52:47
|
显示全部楼层
42#
芯海科技获评南山区“绿色通道”企业荣誉称号
|
|||
|
发表于2021-10-14 14:51:28
|
显示全部楼层
43#
因业务发展需要,芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年10月25日起搬迁至新场地办公,现将相关事宜告知如下: 1. 公司办公地址变更为: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座3楼 |
|||
|
发表于2021-10-27 09:32:50
|
显示全部楼层
44#
跨越十八载,再创新辉煌|芯海科技总部乔迁暨18周年庆典圆满礼成
|
|||
|
发表于2021-11-04 09:46:59
|
显示全部楼层
45#
CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。
|
|||
|
发表于2021-11-08 09:34:44
|
显示全部楼层
46#
芯海科技与TÜV莱茵开展战略合作,信号链MCU赋能汽车产业发展
|
|||
|
发表于2021-11-24 16:49:28
|
显示全部楼层
47#
CS32G020系列是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,可应用于PC电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、HUB等领域。CS32G020内嵌ARM® Cortex™-M0内核,主频最高48MHz,因而可以支持很广范围的工业控制和需要高性能CPU的场合。
|
|||
|
发表于2022-03-02 14:21:36
|
显示全部楼层
48#
|
|||
|
发表于2022-03-05 11:07:50
|
显示全部楼层
49#
用中国心打造“中国芯”芯海科技信号链MCU让智能终端更智能 |
|||
|
发表于2022-03-09 09:37:47
|
显示全部楼层
50#
021年12月24日,芯海科技(股票代码:688595)向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,本次募集资金用于“汽车MCU芯片研发及产业化项目”,标志着芯海科技全面进军汽车电子。
|
|||
|
发表于2022-03-13 19:46:08
|
显示全部楼层
51#
|
|||
|
发表于2022-03-18 17:38:22
|
显示全部楼层
53#
联系指导你
|
|||
|
发表于2022-04-07 20:53:17
|
显示全部楼层
54#
|
|||
|
发表于2022-05-07 09:33:07
|
显示全部楼层
55#
|
|