查看: 5014  |  回复: 10
还是DRC问题,和这个间距杠上了。
暂时时空
3
主题
3
回复
发表于2020-12-20 00:37:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一个usb c的头,针脚间距按照封装图手动设置成11.8mil,结果还是DRC过不去。问题是其他针脚间距都比11.8mil大,它还说小于DRC间距。请教大佬问题出在哪里?谢谢。

 

 

szzh
0
主题
5
回复
发表于2020-12-28 09:27:26   |  显示全部楼层
5#
发表于2020-12-23 13:27:50  4# 点左侧DRC错误的刷新按钮更新

所有SOIC封装芯片的GND引脚都显示网络未连接、飞线

旧图打开也是同样 旧图之前是检查通过的

szzh
0
主题
5
回复
发表于2020-12-28 19:02:52   |  显示全部楼层
8#
发表于2020-12-28 14:05:41  7# 可以发文件给我们技术支持看看

技术支持-吴工 检查文件没有问题

是浏览器问题 Chrome 64位版本:87.0.4280.88

换成客户端就没问题了 谢谢~

szzh
0
主题
5
回复
发表于2020-12-30 09:25:17   |  显示全部楼层
10#
发表于2020-12-29 09:37:31  9# 这个应该不会被浏览器影响才对,并且是新版本的浏览器,需要有文件才好分析

重新安装chrome新版浏览器 SOIC引脚GND覆铜不连接问题没有了

但是有个新问题:当覆铜间距设为0.25mm时会覆盖部分不同网络导线和过孔 设为0.254mm无此问题