查看: 14604
回复: 27
关于 3D 模型 Step 导出的最新进度

主题

回复
发表于2020-12-22 14:32:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

今年大部分研发精力都在投入到专业版的研发上,专业版解决了PCB大图的卡顿,目前已经在大规模公测,很快beta版本发布。



经过了一再跳票,我们今天终于上线 3D 模型导出功能(假如没有导出选项,可能你还没有在更新名单中, 逐步放开,假如非常急,可以联系客服QQ:800821856 ), 但是离Step格式还有点距离,给结构工程师 勉强可用,可以将板子连同模型一并发给工艺工程师进行设计参考了


目前能导出 wavefront 的 obj 格式,本月下一版会马上跟进支持 vrml 格式


不过要和大家说明的是,由于 STEP 格式的复杂性,我们目前导出 STEP 的工作仍然在同步进行中

可能大家直观的感受是 STEP 格式的支持是相当简单的,就是做一个导入 STEP,然后把多个 STEP 凑一起就可以完成收工了


但事实上,我们有相当多的用户手头是没有 step 等矢量模型的,例如 obj 或者 vrml 等,对于这些模型,导出的 step 会相当不友好


下面就是我们已经完成,但是这一期未上线的,使用 obj 作为模型源,导出 step 的效果

 


目前,也没有已知的 EDA 能很好地处理这种情况,但我们有思路正在解决,但是需要一些时间,我们约定明年一月份。


不是Step 不重要,是整个团队被专业版上线牵涉了精力,同时团队也要帮助被美国打压的中国企业实现EDA国产化。 

感谢大家期待的眼神,目前,EDA团队已经有40来个研发,是去年团队的2倍。我们相信2021年,我们的速度会更快。







主题

回复
发表于2020-12-23 13:20:46   |  显示全部楼层
5#
蹲一波。这几个月所做的事情,可能是LCEDA历史性的进步