查看: 1830  |  回复: 3
H7230 led汽车前大灯降压恒流双色/三色驱动方案 可同步不乱档可耐高温
用芯出发3
101
主题
157
回复
发表于2020-12-29 09:09:22 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

DC-DC宽电压5-100V输入的LED电动车灯驱动IC、汽车大灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC等。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪。


芯片概述:

H7230是一款外围元器精简,采用平均电流工作模式的降压恒流LED驱动芯片。

H7230典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。

H7230可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。

H7230采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。


芯片特点:

宽压8V-85V输入范围

典型的130KHz开关频率

高效率:可达95%以上

输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)

输入端可切远光灯和近光灯

内置智能温度保护,高温掉电流

内置100V低内阻MOS

内置5.5V稳压管


应用范围:

直流或交流输入LED驱动器

RGB背光LED驱动

电动自行车照明

大功率LED照明

汽车照明

低压球泡灯


典型原理图:

 

技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
用芯出发3
101
主题
157
回复
发表于2021-01-15 14:07:34   |  显示全部楼层
2#
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
用芯出发3
101
主题
157
回复
发表于2021-01-30 14:18:09   |  显示全部楼层
3#

H7301线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。

H7301电压范围2.5-85V的电压范围的LED恒流照明领域。

H7301 PWM端口支持高辉调光,响应60ns的超小的脉宽PWM调光信号。

H7301采用我司的算法,大限度的发挥线性恒流灯具的优势,实现景观灯舞台灯台灯的高辉调光效果。65536级高灰度调光。

H7301 单通道线性调光,节省不少成本,实现LED恒流,输出电流的恒流精度±3%,通道之间电流偏差小于±1%,每一路电流可达350MA。


H7301产品特征:

支持高辉调光,65536:1调光比

输入电压范围:2.5-85V

调光辉度65536级

每一路电流可达 350mA

单路独立 PWM 调光

输出电流 20~350mA

内置 5V 稳压管

恒流精度 ≤3%

过温降电流降功率保护

待机功耗<65uA

封装:SOT23-5

技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
用芯出发3
101
主题
157
回复
发表于2021-05-28 10:08:12   |  显示全部楼层
4#

原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289或QQ3007461762

【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/

技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289