查看: 1007  |  回复: 0
做一个APP将图片视频像素重排并编码通过WIFI发送到LED屏显示
半进化人
3
主题
3
回复
发表于2021-01-04 18:41:52 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

APP将图片或视频帧像素进行重新排列,然后通过WIFI传输到RGB LED点阵(或采用ESP8266)来显示。本项目需要编写下位机软件和APP,调试硬件由我制备。


市面上那么多APP,为什么要重复做这种事?因为所使用的LED点阵屏很特殊,主要是LED特殊:

很多颗RGB LED的数据通道首尾相连,每颗LED均截取收到的bit0~bit23的数据,其余数据整形转发给下一颗LED。LED收到的数据形式如下

 

 

每帧数据的刷新信号为一个80uS以上的持续低电平,当此信号出现时LED屏刷新显示。


APP要实现的功能:

1.  可以输入点阵屏的行数(横排)、列数(竖排)、每串LED数,需要每串LED数的原因是也许一串LED并非整行(或整列);

2.  可以选定图片或视频的显示区域;

3.  根据所选的显示区域和点阵屏信息将图片或视频帧像素进行处理;

4.  可选择联机播放或脱机播放主(将图片或数帧视频发送到ESP8266进行轮播或静态显示)


有不明处可在线联系本人:QQ 1846914688, 微信 SinnLoo