查看:
2683
|
回复:
6
|
安防摄像头LED灯12V24V输入无需电感低成本线性降压恒流驱动器恒流IC方案
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-01-23 10:58:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
各种摄像头作为常见的安防设备,在市场上已经发展多年,产销量都比较大,同时基本上形成了比较成熟固定的电路架构。其中,白光LED和红外LED有大量的应用需求,对应的LED驱动电路也一直在演进。 摄像头LED灯板输入标准为DC12V (一般是外接12v适配器电源),输出一般为白光LED 三串,红外LED 6-7串(具体各厂家会稍有不同)。用户一般使用耐压30v左右,输出1A电流的Buck降压LED恒流芯片。由于摄像头受应用环境的要求,外观体积越来越小,导致电路布线的PCB也越来越小。传统的Buck芯片由于需要使用电感,造成PCB空间不足,同时由于PCB空间较小,电感带来的EMI干扰也大幅增加。惠海半导体针对此应用,推出了H7310线性LED驱动,具有电路布线简洁,不用电感,EMI干扰小,成本低的特点。 H7310系列带PWM调光,过热保护降电流功能,ESOP-8封装。应用线路如下:
芯片特点: Vdd工作范围2.5-100v(可通过外置电阻扩充输入电压) 输出电流范围10mA-1.5A 低静态功耗60uA PWM调光频率达25KHz 内置过温保护电路 采用ESOP-8封装 调光曲线图:
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-02 15:07:03
|
显示全部楼层
2#
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-04 11:02:46
|
显示全部楼层
3#
降压恒流车灯芯片、降压恒流调光芯片、降压恒压芯片、升压恒压芯片、升压恒流芯片、线性恒流芯片、中低压MOS管
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-05 10:14:58
|
显示全部楼层
4#
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-20 16:11:57
|
显示全部楼层
5#
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED。 H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 方案特点: 1.输出电流可达:1A 2.高效率:98% 3.优异的负载调整率和线性调整率 4.高端电流检测 5.辉度控制频率:25KHz 6.滞环控制,无需环路补偿 7.工作频率可达:1MHz 8.电流精度:±3% 9.宽输入电压:4V~30V 10.智能过温保护 11.低压差无过冲 芯片封装:H6119 SOT23-5 封装。 应用范围: 1.LED 备用灯,信号灯 2.低压 LED 射灯代替卤素灯 3.汽车照明等等 可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-02-24 10:09:03
|
显示全部楼层
6#
场效应管广泛使用在模拟电路中与数字电路中,和我们的生活密不可分。场效应管的优势在于:首先驱动电路比较简单。场效应管需要的驱动电流比BJT则小得多,而且通常可以直接由CMOS或者集电极开路TTL驱动电路;某次场效应管的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作,因为没有电荷存储效应;另外场效应管没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低,还可以在较宽的温度范围内提供较好的性能。场效应管已经得到了大量应用,在消费电子、工业产品、机电设备、智能手机以及其他便携式数码电子产品中随处可见。 惠海半导体MOS管采用SGT工艺,性能优越,品质好,具有高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、低温升、高转换效率、过电流大、抗冲击能力强、开关损耗小等的优点。 【免费提供方案及技术支持,免费提供样品测试~】 MOS管型号:HG021N10L-A 参数:100V25A(25N10) 内阻:25mR(VGS=10V) 结电容:839pF 类型:SGT工艺NMOS 开启电压:1.4V 封装:TO-252 可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2021-03-01 09:32:12
|
显示全部楼层
7#
手电筒专用IC方案(免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762) 输入2.1-6V 输出100MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOT23-5 输入2.1-6V 输出2000MA 四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭) 封装SOP8 输入2.1-5V 输出100MA 五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪) 封装SOP8 输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1100MA 直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3 输入2.5-5V 输出1400MA 直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36 技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|