查看:
144680
回复: 339 |
立创面板编辑软件上线,速来体验吧!
|
|||
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2021-01-25 10:20:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
为了解决市面上传统PVC薄膜和亚克力面板打样价格高昂及长达5-7天的交期,给工程师们造成的困扰,立创面板打印以极低的价格和极快的交付速度与大家见面,提供PET薄膜面板、亚克力面板等打样服务。 自4月2日起,面板打印上线很长时间了,非常感谢大家的信任,感谢大家提出的宝贵意见,感谢收货以后给我们帖子跟帖和晒图的朋友们,是你们的支持让立创面板有信心更好的服务于广大企业和工程师们! 然而,随着订单的增多,开心的同时我们也面临着挑战!
收到的图纸的格式,版本不统一,缺少标注尺寸,颜色等信息都影响打印速度和效果。 提交的图纸有些是不符合规范的或者标注不清楚的,这就需要沟通交流,询问每一个细节,处理成可以生产的文件;
印刷行业的制图软件,如Adobe Illustrator ,CorelDRAW是首选,但是并不是人人都会,假如使用非正版软件也是有风险的; 不同软件之间转换格式会出现有时候会出一些莫名的问题;
假如文字不是常规字体,没有转曲线或者创建轮廓,我们打开以后就有可能会提示缺失字体;
PDF格式的导出时假如没有选择比例1:1,就会造成尺寸错误。
这样光处理一个图纸都要花费不少时间。耽误时间,也拖延了生产的进度,影响发货。有时候不是我们不想快,而是现实有阻碍! 那么有没有一款软件是可以简单上手,不用转换格式处理文件,无需沟通,画好图后就能直接生产的呢?如果有的话那岂不是太好了!
立创面板编辑软件上线了,为了解决这个难题而来!一方面可以提高生产效率,另一方面可以实现自助打印,省去中间繁琐的沟通过程,避免了转换格式和版本造成的问题,所画即所得! 已经有好几个客户下单过了,收到后都反馈不错呢!这个是小编体验后自己画好的板子,呵呵o(* ̄︶ ̄*)o
面板编辑软件使用指南
基本信息
在线打开地址:http://pro.lceda.cn/editor#
在线访问EDA专业版,将来会有桌面客户端。
立创EDA是一款基于浏览器的,友好易用的,强大的EDA(Electronics Design Automation: 电子设计自动化)工具,起于2010年,完全由中国人独立开发,拥有独立自主知识产权。立创面板编辑软件是基于立创EDA专业版开发的,后续会提供面板的3D预览等功能。立创面板编辑软件可服务于广大电子工程师、结构工程师、美工、打印行业人员和爱好者 设计流程
1.首先在编辑区新建工程,填写工程名字,用于管理面板文件。
2.建好工程后,再新建一个面板:文件>新建>面板。
3.建好以后就进入了编辑界面
4.绘制好图形后,需要导出生产制造文件到商城下单。点击 导出>面板下单或者直接点击购物车小图标。推荐使用一键下单可以不用导出和上传文件。
6.登录立创商城打开面板打印下单界面,选好各项参数,上传文件,完成面板下单流程。 面板打印下单页面:http://dos.szlcsc.com/dos/panel/print.html
有其他疑问可以查看教程,也可以电话或者微信联系我们哦~ 电话:18124688400 微信同号
另附面板打印其他格式的范例文件:
范例文件下载:PDF和AI文档
帮助视频:6分钟搞懂下单流程,材料特性和工艺
立创面板编辑软件画的本地工程文件,直接导入即可看到: ProProject_面板打印-范例_2022-01-06.zip
立创面板编辑软件初级帮助文档: 立创面板编辑软件帮助文档-V1.7(2022.7.27更新).pdf
|
|||
Gdotai
1
主题
2
回复 |
发表于2021-07-01 11:55:13
|
显示全部楼层
172#
沉头孔现在可以做了么
|
|||
Gdotai
1
主题
2
回复 |
发表于2021-07-03 14:50:12
|
显示全部楼层
173#
不是有6mm厚的亚克力了么,为啥下单选项里没有呢
|
|