查看: 4950  |  回复: 7
想使用24V降压到3.3V,用作无人机单片机,求推荐一款降压芯片。
虎子要学习
1
主题
0
回复
发表于2021-02-09 20:54:26 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

想使用24V降压到3.3V,用作无人机单片机,求推荐一款降压芯片。


之前设计的一款使用的XL1509芯片,但实际使用的过程中有很多问题,芯片还莫名其妙的挂掉了。求推荐好一点的芯片,稳定一些的。

WJKK
0
主题
8
回复
发表于2021-02-22 16:38:00   |  显示全部楼层
6#
发表于2021-02-20 10:53:15  4# BD3575YHFP-MTR可输出500mA电流,电压可调到3.3V。

BD3575YHFP这LDO的耗散功率才1.2W。

如果从24V降到3.3V,那么压降达到了21V,1.2W ÷ 21V = 0.057A = 57mA,这么小的电流这么热的发热量不能用这玩意的。

高压降只能选开关管。