查看:
42920
回复: 72 |
家用风扇温控/手动同步调速插座(完稿)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-09-30 12:46:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
选题唠叨思路: 1.家里孩子抵抗力低,开空调(科龙老式空调,噪音大,控温不准)容易感冒,还是风扇实在; 2.风扇统一3个档位:大中小。一档风力感觉足够了,但是半夜气温凉下来后就感到风力稍大了,因此需要进行风扇风速二次调节; 3.晚上睡觉,气温降下来时候,希望风扇风速也能够自动降下来,甚至不转,这样既能省电,又可以安稳睡觉,因此需加入温度检测; 4.不想破坏风扇内部元件,做成控制器方式又得开模,干脆做成插座形式,方便! 5.总得有旋钮手动调节风速,这样就变成2个旋钮了:一个调速,一个调温; 6.电源得琢磨怎么简化,又得安全; 7.自家用,管他是否被落选,实用就好,同时也与大家分享软硬件设计过程; //========================================================================================================================= 方案选定: 1.插座外壳选定,要求留有足够空间放置3段LED数码管,旋钮,且价格便宜,先确认这家吧(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.VmtQkI&id=42284174107&ns=1&abbucket=19#detail),¥6.78元,格子大,后续还可以扩展到红外: 2.MCU需要3.3V供电,因此需要220 AC 转 5.0Vdc电源,电流设计200mA足够了!RC阻容降压便宜,但是不隔离且家用,不考虑。还是用LNK304PN吧,到时候自己绕变压器就行(随便去拆个充电器就有高频变压器磁芯,呵呵,简单),查了下商城里面也才¥3.49,可以; 3.MCU选自己熟悉的,用LPC812M101JDH20(¥5.02 ,20个脚,小型封装),商城也有卖,后期再换为STM8系列,先图个快捷; 4.风扇调速得用双向可控硅,因为必须可控,因此选用TLP525G(¥3.41)+ BT136S(¥1.00 ,600V耐压 6A ,够了); 5.可控硅导通的控制信号需要进行市电同步锁相导通,而且必须隔离,选用EL817光耦(¥0.30),也便宜; 6.2个旋钮?感觉多了,想了想,用单个旋钮起始也可以解决问题。到时候拆一个市面上的风扇调速旋钮就可以,先不考虑; 7.数码显示用3段式LED数码管,这样可以显示1~99℃,足够了。查到FJ3361BH(¥2.18 ,3位0.36英寸),暂定了; //=============================================================================================================================================== 确认MCU引脚是否足够: 数码显示用了11个IO + 可控硅1个IO+采样3个IO+同步1个IO = 16个IO; 满足要求!!! 下一步设计原理图!! //===============================================================================2016年9月30日 13:46:05===================================================================== 感谢 (1)独钓千古愁 提示用MOC3021替代TLP525G! //========================================================================================================================================================================= 2016年10月4日,更新如下: 1.选用LPC822M101JDH20单片机; 2.芯片电源选用LNK623DG-TL;
//===============================================================================2016年11月03日 11:09:32==================================================================== 作品发表见#31楼,推荐大家一层一层阅览,与作者一起体验调试过程,相信你也可以学到很多 |
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:02:43
|
显示全部楼层
65#
一看你就是做开关电源的 可控硅移相电风扇肯定有噪音,你这个与市场上的3元可控硅调速器一样效果!
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:08:23
|
显示全部楼层
66#
这个电路同样有噪音
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:21:49
|
显示全部楼层
67#
静音调速器没有那么简单吧,期待你的设计,我们这个产品整研发6年只能做小功率的风机(风扇)10-250W的,刚好我这边有客户 可以加我QQ646877318
|
|||
阳刚之雪
1
主题
4
回复 |
发表于2018-05-13 12:24:56
|
显示全部楼层
69#
你只要这么短的时间 是NB还是吹牛?
|
|