查看:
1067
|
回复:
0
|
用于WDM系统的EDFA
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2021-03-12 10:21:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
EDFA是英文“Erbium Doped Fiber Amplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。 EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。 EDFA工作原理 EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,如图所示。其中E1能级最低,称为基态;E2能级为亚稳态,E3能级最高,称为激发态。
图1:EDFA工作原理 Er3+在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断地激发光纤时,处于基态的粒子获得了能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断地激发,则E2能级上的粒子数就不断增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在这段掺铒光纤中实现了粒子数反转分布状态,就具备了实现光放大的条件。 当输入光信号的光子能量E=hf正好等于E2和E1的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态E2上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射出和输入光信号中的光子一样的全同光子,从而大大增加了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现了对光信号的直接放大。 EDFA光路结构 掺铒光放大器主要是由掺铒光纤(EDF)、泵浦(pump)、分光器(coupler)、光耦合器(WDM)、光隔离器(isolator)、增益平坦滤波器(GFF)、可调衰减器(VOA)、光探测器(PD)组成。
图2:EDFA双级光路示意图
EDFA优劣 EDFA的出现解决了传统传输系统光-电-光的低效转换问题,实现了光-光转换,EDFA光纤放大器还具备以下几大性能优势: 优势
劣势
EDFA的出现,使光纤通信技术产生了质的飞跃,它是WDM系统中,最有力的关键技术。光放大器的实用化,使WDM技术迅速成熟并得到商用,同时也为全光通信奠定了扎实的基础。 本文转自:起浪光纤用于WDM系统的EDFA |
|