查看: 2707  |  回复: 3
替代南麟LN2556_LN2516_LN2517无需改板直接替代性价比高

主题

回复
发表于2021-03-23 15:27:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。

H7230典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值 的电感,可以有效节省整机空间。

H7230可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。

H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。


 

主题

回复
发表于2021-03-26 09:48:27   |  显示全部楼层
2#
LED驱动芯片  电源ic 车灯IC 驱动IC LED芯片 充电IC 电子ic 恒流IC 集成电路芯片  有兴趣的朋友可以联系庞工15323519289微信同 QQ3007461762如果需要可免费提供IC样品测试

主题

回复
发表于2021-03-30 10:42:19   |  显示全部楼层
3#
优势替换 OC5128 OC5138 OC5136 ESOP-8   pin to pin

主题

回复
发表于2021-04-07 14:22:14   |  显示全部楼层
4#
支持PWM调光和线性调光LED恒流驱动ic方案