查看: 11381
回复: 19
谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者

主题

回复
发表于2021-03-24 17:11:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


一、立创EDA、KiCAD、Altium Designer、Pads、Cadence你会怎么选?

       网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。

二、什么是潜在领地?

       答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以选油车。对于潜在领地来说,最终的市场格局是以电车主导并且油车较长时期会维持在一个比例。因为电车不可能替代油车,并且当一个新时代的革新出来的时候,我们还需要照顾原来的人该怎么退场。当然还有很多其他的原因啦,比如有以下我暂时想到的客观原因:

      1、在设计层数为2层以上的电路时,立创EDA明显不如传统EDA。这一点和立创EDA的基因有很大关系。很期待立创EDA专业版会在这一领域着重突破。

      2、在设计较为复杂的2层板时,会有DRC检测不可靠的概率。

      3、立创EDA的内部工程师文化过浓,缺少一些文科类、艺术设计类、游戏类的开发者。使得立创EDA的产品风格稍稍土气。

      4、一些公司已经指定了一款EDA软件,并且内部的培训文档都是围绕这个EDA展开,那么不用想着他会更换。即便立创EDA开发的再好。

有以下我暂时想到的主观原因:

      1、一些师傅带徒弟时,因为自己熟悉油车,甚至压根瞧不起电车,所以可劲儿说油车怎么怎么好。最终把徒弟也带入油车。

      2、一些开发者喜欢揪着立创EDA的一些不足不放,用油车的角度去看电车,而不是把电车当做一个独立的车来分析。

三、立创EDA基本盘在哪里?

       我认为在中小微企业高校。首先我们永远叫不醒装睡的人。过去几个月我在线上微信QQ和线下见面总共问过接近200位开发者这样一个问题,他们怎么看立创EDA?很遗憾接近72.4%的人都在用惯性思维去认识一个全新的EDA的平台。当然对于已经习惯其他EDA软件的公司来说,我认为立创EDA很难进入他们的选项。大船掉头是很难的,但是小帆扭个头就转过来了。我认为,立创EDA是唯一一款具有像编程语言如C语言基因的EDA。因为真正具有高度的可移植性规范统一强大的官方库和第三方库在线协同开发。而对于中小微企业来说,他可以专心抓设计快速出产品还不用担心版权问题。对于高校学生来说,因为库的规范统一,极大地降低了门槛,就像手动挡和自动挡。其他EDA是PC软件时代的产物,立创EDA的互联网云时代的产物。1995年前后出生的中国开发者差不多是最后一批PC软件时代EDA的原住民,立创EDA在接下来的20年有极大的可能会成为新的王者。我们是做技术的,不要太看重当下,而是要看重事实。我们要想方设法活在客观世界,而不是活在我们想象出来的主观世界。

四、关于我?

       我坐标深圳,是一个玩Arduino玩了5年的开发者。专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新BootLoader和固件,也就是OTA升级。

有在深圳的朋友可以一起交流提高。

 





主题

回复
发表于2021-03-24 19:32:33   |  显示全部楼层
4#
立创EDA不错, 我已经卸载AD了