查看: 1015  |  回复: 0
LOTO示波器实测——光照强度传感器
LOTO
69
主题
9
回复
发表于2021-04-21 11:46:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

LOTO示波器实测——光照强度传感器loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。

下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。

 

这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。

 


我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。

 


所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。

 

我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移开,可以看到光照强度输出明显地相应变化。

 

使用lOTO示波器的无纸记录仪功能,可以每秒记录一个数据点,持续记录72小时的光照强度波形曲线。我们使用了无纸记录仪功能记录了45分钟的环境光照强度曲线,期间有开灯关灯,遮盖和光照等等无规律操作。

 

相关测试过程的演示视频可以参考:

B站: https://www.bilibili.com/video/BV1mA41157dT

西瓜:

https://www.ixigua.com/6948450471174472200?logTag=cca8a5f6d3cceca41783