查看:
7326
|
回复:
12
|
IP5328 无法充电
|
|||
没事就歇着
1
主题
0
回复 |
发表于2021-04-21 17:46:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我把IP5328做成纯充电的电路应用, 电路图是从手册抄出来修改的,贴在上面. 我从VIN给5V后, 从最低电量的灯开始到四颗灯都亮, 然后变成全部的灯都一起闪, 但是输入电流不到3mA, 根本没在充电. 电源停掉后, 灯号就变成3颗灯亮, 看起来是显示电量超过75%的意思. 只是搞老半天, 还是不充电, 有没有哪个前辈有经验指点一下? |
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:06:47
|
显示全部楼层
4#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:07:08
|
显示全部楼层
5#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:07:22
|
显示全部楼层
6#
忽略了充电输入的DM和DP,快充电源管理芯片需要识别充电输入DP和DM引脚的电压和时序,确定后,才会打开充电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:09:31
|
显示全部楼层
7#
放电原理和充电原理一样,都需要DP和DM上的握手协议,才会打开放电途径。
|
|||
暧若初见
5
主题
23
回复 |
发表于2021-05-05 20:17:07
|
显示全部楼层
8#
IP5328是多协议快充移动电源SOC芯片,充电和放电都需要识别对应USB接口上数据引脚DM和DP的电压及时序,才会自动对应控制打开充电或放电途径。
|
|