查看: 7321  |  回复: 12
IP5328 无法充电
没事就歇着
1
主题
0
回复
发表于2021-04-21 17:46:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 

我把IP5328做成纯充电的电路应用, 电路图是从手册抄出来修改的,贴在上面.


我从VIN给5V后, 从最低电量的灯开始到四颗灯都亮, 然后变成全部的灯都一起闪, 但是输入电流不到3mA, 根本没在充电.


电源停掉后, 灯号就变成3颗灯亮, 看起来是显示电量超过75%的意思.


只是搞老半天, 还是不充电, 有没有哪个前辈有经验指点一下?

FLWY
0
主题
2
回复
发表于2023-12-08 13:13:44   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
12#
发表于2021-05-05 20:09:31  7# 放电原理和充电原理一样,都需要DP和DM上的握手协议,才会打开放电途径。
你这思路就有问题,一看你就不是做设计的,你难道不考虑没有快充协议是否就不能供电了,就不能充电 。做设计应该考虑的是通用性
FLWY
0
主题
2
回复
发表于2023-12-08 13:27:27   |  ip属地:广东  |  显示全部楼层
13#

这是规格书的NTC写的计算方法。

V=20uA*(R1//RNTC)

在充电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.32V 时代表电池低温 0 度, 停止对电池充电;

NTC PIN 检测到电压为 0.56V 时代表电池中温 45 度,充电电流减小一半;

NTC PIN 检测到电压为 0.49V 时代表电池中温 50 度,停止对电池充电;

在放电状态下: NTC PIN 检测到电压为 1.44V 时代表电池低温-15 度,停充对对外放电;

NTC PIN 检测到电压为 0.43V 时代表电池高温 55 度,停止对对外放电;

如果方案不需要 NTC, 需要在 NTC 引脚对地接 51k 电阻,不能浮空或者直接接地