查看:
445
|
回复:
0
|
10G网络布线方案有多少种?
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2021-04-23 11:33:05
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
在10G网络组建中,我们会面临一个选择,那就是选择光纤布线还是铜缆布线,光纤布线系统又分为多模光纤布线系统和单模光纤布线系统,其中10G多模光纤布线系统需要使用10G SFP+ 多模光模块、10G AOC有源光缆、多模OM3光纤跳线、配线箱等,10G单模光纤布线系统需要使用10G SFP+ 单模光模块、单模OS2光纤跳线、配线箱等。多模光纤系统适合近距离传输,单模光纤系统则适合长距离传输。光纤传输具有传输距离远、带宽宽、抗干扰能力强、体积小重量轻等优点,但是其布线成本较高。
铜缆布线的传输距离不如光纤布线远,但是铜缆布线成本较低,铜缆布线需要使用双绞线、10G DAC高速线缆、10G电口模块等。铜缆可以应用于终端设备,但也可以用于带有RJ45网口的交换机,其可以向后自适应100M/1000MBASE-T连接,所以它可以与现有的铜缆布线系统搭配使用。10G光纤交换机上的端口为SFP+光口,若将它接入铜缆布线系统,可以采用10G电口模块,再接入双绞线。
光纤布线和铜缆布线都可以作为10G网络组建的综合布线方案,在光纤和铜缆长度相同的情况下,光纤的价格是铜缆的5-6倍,所以光纤布线的总成本会比铜缆布线高出许多,但光纤所具备的长距离、高速率传输等特性却是铜缆无法匹敌的。所以通常情况下,在需要超大带宽和远距离传输时(如工业以太网布线),可以选择光纤布线;在短距离和传输速率低的情况下(如大楼内或企业办公室内),选择铜线更为合适,当然也可以根据实际情况进行搭配。 推荐:千兆多模光模块 |
|