查看:
1129
|
回复:
0
|
【双色温LED照明驱动电路方案】100V、1.5A支持多路调光,恒流无频闪
|
用芯出发
34
主题
48
回复 |
发表于2021-04-26 15:41:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
关键词:车灯芯片、车灯IC、车灯恒流芯片、车灯驱动IC、电动车灯IC、电动车双爪/单爪大灯、摩托车灯IC、汽车灯IC、汽车大灯IC、汽车工作灯IC、汽车长条灯IC、转向灯IC、刹车灯IC 特点:宽电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率 H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H7230 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。 H7230可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。 H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。 惠海半导体产品特征优势: 宽压8V-85V输入范围 典型的130KHz开关频率 高效率:可达95%以上 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) 内置智能温度保护,高温掉电流 内置100V低内阻MOS 内置5.5V稳压管 平均电流工作模式 H7230典型应用领域: 直流或交流输入LED驱动器 RGB背光LED驱动 电动自行车照明 大功率LED照明 摄影补光灯 LED台灯 调光电源 汽车照明等等 免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:15323519289微信同号 【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/ |
|