查看:
9766
|
回复:
29
|
【申请名单公布】沁恒三通模块+蓝牙转串口模块
|
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2021-04-28 09:17:54
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
UART是单片机的常用外设,电平逻辑遵循TTL原则。通过UART可以进行单片机程序的下载、调试信息输出、与其他设备通信,非常的方便。 单片机在开发调试过程中基本离不开PC的参与,现在的PC通信接口以USB为主,相应的电平逻辑遵循USB原则,当PC对单片机进行程序下载或接收调试信息时,USB和UART的电平逻辑不一致,不可直接通信,此时就需要USB转UART芯片,常见的芯片为CH340,接线示意图如下:
通过CH340可以完成USB到UART的转换,十分便捷,但PC端必须使用有线的方式和CH340连接,继而完成与单片机的通信。当遇到一些场景,如:单片机设备处于运动的状态、单片机设备距离PC超过了USB2.0规定的5米通信距离、PC的USB接口数量不够等,PC无法通过有线的方式与CH340连接。 此时推荐沁恒的CH9140蓝牙转串口芯片,通过PC端蓝牙虚拟串口软件,即可使用无线的方式与单片机进行通信。若PC端不支持蓝牙的功能,可通过USB外接BLE-UART-USB三通模块增加蓝牙功能。
1、使用CH9140实现MCU与PC或手机无线通信 (1)硬件连接 以CH9140开发的模块BLE-SER为例,蓝牙默认处于从机模式,默认波特率为115200,连接VCC和GND,Tx、Rx与MCU的Rx、Tx即可。 (2)PC或手机端安装驱动软件 与CH340类似,上位机端需要安装虚拟串口的驱动,驱动下载地址如下: ① Windows驱动BleComWin:http://www.wch.cn/downloads/BleComWin_ZIP.html ② Android/iOS BLE虚拟串口软件:http://www.wch.cn/downloads/BleUartApp_ZIP.html ③ 微信小程序搜索“BleUart” (3)无线串口通信 a. PC端无线串口通信 PC端驱动安装完成后,运行BLE虚拟串口管理器,点击创建虚拟串口,指定串口号,点击创建串口即可。
此时PC端打开串口调试工具,选中刚刚所创建的串口号,打开串口,即可与MCU无线串口通信。
b.手机的无线串口通信 以安卓手机为例,安装BleUart软件,打开手机蓝牙,点击连接蓝牙,选择扫描到的CH9140设备连接即可。连接完成后,即可像普通的串口工具一样进行通信。
4月28日晚,沁恒亮相立创直播间,带来蓝牙转串新体验讲解,微信扫描下方二维码即可订阅!
联合本次直播,沁恒将在立创社区送出5套沁恒WCH-BSU三通模块+BLE-SER蓝牙转串口模块套装。
申请通道已关闭 试用说明:
1、申请时间为4月28日-5月9日,工程师填写信息后,由立创商城选出5位试用,并寄出样品;
2、名单将在5月10日本帖更新公布(隐私信息不会透露);
3、接受试用的客户,请在5月21日前在本帖下方留言您的试用体验。
2021年5月10日更新,赠送的样品增加至9位,名单如下:
周** 43**11W 杭** 37**48W 陈* 62**67A 张** 46**08A 杨** 40**26A 董* 12**47A 马** 10**99A 张** 30**23A 古** 26**75S
以上获得样品试用的用户,我们将在即日安排快递寄出,敬请等待! |
goosir
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-11 20:36:07
|
显示全部楼层
14#
我电脑WIN7系统提示这个缺失api-ms-win-core-com-l1-1-0.dl,下载后安装缺失组件后软件可以运行了 运行软件又提示这个叫我升级系统,这个BleComManager软件对WIN7支持不太好啊。
|
|