查看:
2553
|
回复:
7
|
带模拟和PWM两个调光口的降压LED驱动芯片OC5260
|
|
发表于2021-05-07 11:27:02
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
OC5260是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 OC5260 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大 3.0A输出。 OC5260 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM脚可做数字调光脚控制,调光频率最大可支持20KHZ,调光深度可支持万分之一。 OC5260 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5260 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5260 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5260 采用 ESOP8 封装。
|
|
发表于2021-05-07 16:19:52
|
显示全部楼层
3#
您好,可以发下资料和给个板子测试下吗?
|
|
发表于2021-05-07 16:20:55
|
显示全部楼层
4#
还有,就是有货吗?货源是否充足
|
|