查看: 2582  |  回复: 7
带模拟和PWM两个调光口的降压LED驱动芯片OC5260
深圳欧创芯半导体
2
主题
6
回复
发表于2021-05-07 11:27:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

OC5260是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。

OC5260 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大 3.0A输出。

OC5260 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM脚可做数字调光脚控制,调光频率最大可支持20KHZ,调光深度可支持万分之一。

OC5260 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。

OC5260 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5260 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。

OC5260 采用 ESOP8 封装。

 

 


一禅小和尚Sss
0
主题
2
回复
发表于2021-05-07 16:25:19   |  显示全部楼层
5#
这个芯片的调光深度怎样,可以做到无频闪吗?