查看: 5214  |  回复: 1
立创EDA敷铜间距
Dazhao
2
主题
0
回复
发表于2021-05-08 09:29:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA的GND敷铜与高压网络应该要有足够的安全间距,一般就是设定高压网络的间距规则,敷铜时就不会出现间距过小的问题。然而发现当敷铜区域与高压网络并没有相交,但又距离过近,小于安全间距时,就会出现规则无效问题,导致GND敷铜与高压网络安全间距不足。推测是为了提高软件的运行速度而在算法上减少了运算对象数量,即没有对高压网络进行间距规则运算。 下图经过简单的操作,可以充分表达这个问题。    图中有两个焊盘,一个GND,一个高压网络。高压网络设置了5mm的安全间距。有3块GND敷铜区域,一块与高压网络焊盘相交(红色),其它设置未默认,此时没有任何问题,GND与高压网络焊盘的间距就是5mm.另一块敷铜区域与高压网络焊盘相离(无相交区域,红色),这时出现敷铜错误,安全间距出了问题。最后一块敷铜区域(蓝色),敷铜区域与高压焊盘间距0.508mm,通过设置敷铜间距大于敷铜区域与焊盘间距,取0.6mm,得到的结果是正确的。


立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2021-05-08 10:19:42   |  显示全部楼层
2#
文件付上来看看?顶层的红色看起来是不对
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台