查看: 3721  |  回复: 7
惠海半导体 原厂供应替换XL7015 XL7016电动车降压IC方案
用芯出发
34
主题
48
回复
发表于2021-05-10 11:30:40 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可高达120V。

H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。

H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。


优势特点:

内置150V高压mos

宽输入电压范围:8V~120V

输出电压从4V到30V可调

支持输出恒流

支持输出 12V/1A,5V/1.5A

高效率:可高达 98%

工作频率:140KHz

低待机功耗

内置过温保护

内置软启动

内置输出短路保护

恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出


广泛应用领域:

车充、电池充电

恒压源

电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明

扭扭车、卡车

GPS电源供电

电动车仪器仪表供电

 

用芯出发
34
主题
48
回复
发表于2021-05-12 16:32:28   |  显示全部楼层
2#

原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工Mobile-15323519289或QQ3007461762


更多兼容替换替代芯片型号,低成本替换方案:

MP4688 MP4689 SY8501 SY8502 55K6 MP9486A MP9486 LM34940 LM5017 LM5007 BDX6VA BDX7GA MP4689A  LM25010 LM25017 MP2184 MP28210 MP28310 MP2172C MPQ2172 MPQ2171 MP2172 MP5403 MP2159A MP2187 MP2188 MP2161A MP2143H MP2131 MP2162A MP2148 MP2110 MP2147 MP2145 MPQ2249 MPQ8612-12 MP2158A MP9159A MPQ2122  MPQ2143 MP2141N MP9143 MP28114 MP9161A MP21148 MP9148  MPQ2143H MP28200 MP1601 MP2161GJ-Z MP4570GF MP2145GD-Z MP2451DT-LF-Z MP3908DK-LF-Z MP2623GR-Z MP9487 mp230 MPS2615 MP1430 MP2951 MPS430 MP3213 MP1567 MP2101 MP2102 MP2104 MP2105


用芯出发
34
主题
48
回复
发表于2021-05-17 15:38:26   |  显示全部楼层
4#

更多兼容替换替代芯片型号,低成本替换方案:

XL1507、XL1509、XL2596、XL2576、XL1410、XL1583、XL1513、XL153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016、XL7005A、XL7045、XL7015、XL7016、XL7025、XL7035、XL7026、XL7036、XL6001、XL6003、XL6013、XL6005、XL6006、XL6007、XL6008、XL6019、XL6012、XL3001、XL3003、XL3005、XL8002、XL8004、XL8005、XL4001、XL4101、XL4201、XL4301、XL4501、XL2009、XL2001、XL2011、XL2012、XL2013


免费申请样品 http://www.huihaisemi.com/h-col-119.html