查看:
3652
|
回复:
7
|
惠海半导体 原厂供应替换XL7015 XL7016电动车降压IC方案
|
|
发表于2021-05-10 11:30:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可高达120V。 H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。 H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 优势特点: 内置150V高压mos 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/1A,5V/1.5A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 广泛应用领域: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 扭扭车、卡车 GPS电源供电 电动车仪器仪表供电 |
|
发表于2021-05-13 11:06:53
|
显示全部楼层
3#
原创不易,博主加油
|
|
发表于2021-05-21 10:02:27
|
显示全部楼层
5#
MOSFET 5N10,10N10,17N10,25N10,17N06,30N06,50N06,30N03原厂现货 要的联系
|
|
发表于2021-05-25 09:40:54
|
显示全部楼层
6#
惠海半导体芯片原厂直接兼容替换替代以下型号-低成本-性能好: AH599L,AH8666,SP6504,CX8910L,TX4130L,JW5121,XD208H,SC72001,ZCC2480,TD1688,LM5163,LM34940,LM5017,LM5007,LM25010,SD4932B,SD4923E,SD4942,SD4952B,SD4954B,SD4945,SD4931,SD4938,SD4943,SD4945,SD2527,SD42527,OB2107,OB2106,PL5501,PL8905,SI3402,BM0451HV,XL7026,XL7036,XL7005A,XL7015,MP9486A,MP9487,MP4689,MP4688,MP4560,MP2565,SY8501,SY8502,U321,U322,U3220,U3221,U3222,U3212,U3213,U3213A,U3012,U3013,U3015,U3015A,U3018,U3018A,U6119S,U6119SA,U6119SE,U3500,U6110,U6110A,U3212SA,55K6 |
|
发表于2021-06-01 14:10:20
|
显示全部楼层
7#
优势替换SY8501 脚位一样兼容 直接换IC 低成本方案 |
|
发表于2021-06-02 16:25:58
|
显示全部楼层
8#
DC/DC汽车照明降压恒流方案-惠海半导体2570B
|
|